This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:关于轻负载运行

Guru**** 2797205 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639682/tps54335a-about-light-load-operation

器件型号:TPS54335A

您好!

让我谈谈进入轻负载运行的 THRESH。
数据表具有以下说明。



但是、实际操作是不同的。
请确认随附的文件。

e2e.ti.com/.../TPS54335A-light-load-operation-issue.pdf

我对这种差异有两个问题

能否告诉我进入实际轻负载模式的时间?
  它实际上不是0.5A 吗?
您 能告诉我如何检查在实际电路板或 EVM 上进入轻负载模式的时序吗?

客户希望检查阈值以进入低噪声电源电路的精确轻负载模式。

 此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、
    我注意到开关频率约为2.5MHz。 器件频率范围为50k-1.5Mhz。 请重新设置开关频率(例如500kHz)、再次测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason San、

    感谢您的回答。
    工作频率为1.5MHz。


    我正在等待您的建议。

     此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是1.5Mhz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jasono-San、

    您向我提供了以下建议。



    我很困惑。
    (客户希望在1.5MHz 下使用此器件。)

     此致、
    Yusuke /日本地区


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    “Eco-modeTm运行开始时的负载电流很难预测,并且取决于器件设计中固有的几个因素。 这些因素包括功率级跨导中的非线性、斜率补偿的影响以及实际 COMP 引脚钳位电压的变化。"

     来自 www.ti.com/lit/an/slva388/slva388.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、
    您说得对、原理图和测试结果为1.5Mhz。 我的一方有错误的数据、请忽略它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce - San、Jason - San、

    感谢您的响应和支持。
    我检查了您提供的 PDF 材料。
    本文档的内容是否适用于 TPS54335A?

    此外、客户对数据表的内容有疑问。
    我有两个客户的问题。



    ・实际电路板测试结果证实、其电流远低于0.5A。
    您能解释一下这个原因吗?

    ・请告诉我定义0.5A (典型值)的条件。


     此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我在 TPS54335A EVM 板上再次对其进行了测试、输入电压为12V 至3.3V、输出电压为340kHz、15uH。 当器件进入跳跃模式时、峰值电流约为500mA、但是如果输入电压为24V、 跳过点电流变为 624mA、 请参阅我的附件。 之所以更改为624mA 、是因为内部斜率补偿值随输入/输出电压、fsw 或电感而变化、就像 Bruce 所说的那样。  

    e2e.ti.com/.../Skip-waveforms.docx

    正如 应用手册 SLVA388的说明一样。 进入跳跃模式(Eco-mode)的条件不是峰值电流、而是 COMP 引脚电压。 对于 tps54335A、当 COMP 引脚电压低至0.25V 时、COMP 引脚电压由内部电路钳位在0.25V。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的友好支持。
    我将向客户报告您的波形。

    我还有一个问题要问。
    您能否 根据客户情况检查跳跃模式阈值?

    VIN=18V
    Vout=12V
    L=10uH、22uH
    (请确认所附文件。)
    e2e.ti.com/.../TPS54335A-light-load-operation-.pdf

     此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    在客户要求的条件下、当器件进入跳跃模式时、我将再次检查峰值电流、并在今天之前更新结果、谢谢。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    当器件进入跳跃模式时、请参阅随附的以了解峰值电流。 22uH 大于所需的电感、内部斜率补偿已经对 器件产生了副作用、不建议这样做。  总而言之、峰值电流不是跳跃模式的标准、而 COMP 引脚电压被钳位在0.25V 是正确的标准。

    e2e.ti.com/.../Skip-waveforms-_2D00_2.docx

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    非常感谢您对我的请求作出的真诚回应。  
    让我对您输入的波形的注释提出疑问。

    "但这个值对于22uH 远大于所需的电感来说没有什么意义;
    内部斜坡补偿已经对电感器电流产生了一些副作用。”

    您能给我提供更多详细信息吗?

     此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、
    电感过大会导致过斜率补偿、这可能对稳定状态不太好、并且电感器峰值电流会与每个脉冲电流相比发生变化。 10uH 就足够了、为什么需要22uH。
    BRS、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的回答。
    我将回答您的问题。

    "10uH 就足够了、为什么需要22uH。"

    客户希望使 PWM 尽可能运行。
    因为、客户希望降低轻负载模式运行导致的噪声。
    在此背景下、客户考虑的是22 μ H。

    您能告诉我使用22uH 的问题吗?

     此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    22uH 也适用于此应用、从成本和尺寸角度来看、10uH 优于22uH。 BTW、客户如何评估噪声、根据  输出电压纹波或  器件是否处于跳过模式进行判断?

    BRS、

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的回答。
    客户对您在下面的评论感到不安。

    " 内部斜率补偿已经对电感器电流产生了一些副作用。"
    您能否详细介绍轻负载模式阈值与您的评论之间的相关性?
    我想知道、电感器太大、无法发生。

    "根据  输出电压纹波或  器件是否处于跳过模式?"
    →客户正在计划评估噪声。
    在客户的应用中已销毁 TPS54335A、我们将其视为一种对策。
    我们将在稍后通知您评估结果和评估方法。

     此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    是的、电感过大会影响内部斜率补偿、根据我的测试结果、在轻负载模式下会出现轻微的稳定问题、因此建议在1.5MHz 下不使用22uH。 希望详细了解噪声评估菜单、等待您的进一步评论、谢谢。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的回答。
    可以详细介绍“根据我的测试,轻负载模式下的轻微稳定问题”。

    例如、
    正常运行时、应用负载为3A、轻负载时为60mA。
    在这种情况下、不能使用22uH、则无法进行设计。
    请告诉我为什么会出现轻微的稳定问题。

     此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    在这种情况下、电感器电流稍微不稳定、SW 电压明显不同、这可能对噪声评估结果不利。 但我不知道他们如何评估噪声、从功能方面来说、22uH 是可以接受的。 如果客户想要使用22uH 电感器、为什么不降低开关频率?

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的支持。
    我将检查客户是否可以更改工作频率。

    客户回应:
    当工作频率降低时、纹波电流会增加。
    客户希望降低纹波电流和噪声峰值。

    我收到了客户的以下问题。

    ・您是否知道电感器电流受到波形干扰的原因?
    ・请告诉我22uH 电感器的类型名称。
    ・请清除不推荐1.5MHz 的原因

    ・另一个问题:轻负载模式阈值电流
    让我问一个有关如何检查不会进入轻负载模式的电流值的问题。
    我认为可以通过确认电感器电流不小于0A 来确认这一点。

    例如、
    Iload (轻载模式)=1/2×⊿IL

    这种想法和方法是否正确?

     此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    器 件处于跳跃模式或未处于峰值电流的情况下、当 COMP 引脚电压降至0.25V 时、器件进入跳跃模式、电压钳位在0.25V。  当 COMP 引脚电压开始钳位在0.25V 时、我们可以捕获峰值电感器电流、峰值电流值应在 相同的输入/输出电压、 fsw 和电感下类似。

    对于电感器电流在1.5MHz 下受到22uH 电感器的干扰、 内部斜率补偿值对 轻负载下的电感器电流有明显的影响。 机制非常复杂、与内部控制环路和逻辑相关、 很难进行详细解释。

    BRS、

    Ryan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的响应和友好的支持。
    让我对您的每一个答案提出质疑。

    "至于电感器电流在1.5MHz 下受到22uH 电感器的干扰、 内部斜率补偿值对 轻负载下的电感器电流有明显的影响。 这种机制非常复杂,与内部控制环路和逻辑有关, 很难做出详细的解释。

    调整 COMP 引脚的 Ccomp 和 Rcomp 是否会影响内部斜率补偿?
      此外 、请告诉我您在此条件下建议的最高频率。

    请告诉我们具体推荐的频率。
      考虑最大负载电流时、建议遵循 Lmin 值。
      因此、我认为22uH 是一个可接受的值。

    最小值 1.31E-05 h
    输出电压 12.
    输入电压 17.
    种类 0.3.
    输出电流 0.6.
    fsw 1500000 Hz


    如果在当前条件下降低工作频率、将会改进哪些方面?
    客户需要他们明确的理由和公式来更改工作频率。
    当工作频率降低时、纹波电流会增加。
    客户希望降低纹波电流和噪声峰值。

    器件处于跳跃模式或不受峰值电流影响,当 COMP 引脚电压降至0.25V 时,器 件进入跳跃模式,电压钳位在0.25V。

    1.是否无法计算轻负载模式的阈值?
      是否有一种估算方法?

    此致、
    Yusuke /日本地区




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    请查看我的意见以了解您的问题、谢谢。

    1.调整 Ccomp 或 Rcomp 不会影响内部斜率补偿,内部斜率补偿值是恒定的,是根据速率输出电流设计的。  TPS54335A 可支持高达1.5MHz 的频率。 如果您希望使用1.5MHz、最好不要使用22uH 作为滤波电感器。

    在  计算 Lmin 时、请使用速率输出电流、因为内部斜率补偿基于 速率 输出电流、因此 Lmin=2.6uH。 这是成本和性能之间的良好平衡、选择 小于10uH 的电感 是合理的。

    纹波电压是纹波电流乘以 ESR、  输出侧添加更多陶瓷电容器后、纹波电压也可以降低。 在 这种情况下、稳定状态已经在轻负载条件下受到影响、为什么 在1.5MHz 下仍然保持22uH。  如果选择22uH、请稍微降低频率;如果选择1.5MHz、请降低电感。

    4.无法使用特定公式来计算阈值、最佳方法是在 实际条件下 COMP 引脚电压降至0.25V 时测量最小负载电流。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您处理此事。
    我将向客户报告。
    请回复我的进一步联系。

    此致、
    Yusuke /日本地区