This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:将 D+和 D-引脚接地

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630195/bq24160-grounding-d-and-d--pins

器件型号:BQ24160

在我的应用中、我不使用 D+/D-检测、我通过 I2C 设置 USB 电流限制。 在我之前的原型中、我将 D+和 D-引脚保持悬空状态、工作正常。 如果我将 D+和 D-引脚都连接到 PGND、会发生什么情况? 这是否会导致任何电气问题(短路、噪声、振荡。) 将检测到什么状态?

我考虑使用此选项是为了在 D+和 D-引脚下添加另一条从散热焊盘和 PGND 引脚到接地平面过孔的路径(在我之前的设计中、接地反弹有一些问题...)

瓦伦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦伦丁

    在 D-= D+= GND 的情况下、将检测到 SDP、将电流限制设置为100mA。 大多数人连接 D+=D-以将输入电流限制设置为较高的默认值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff、

    这也是我的理解、但我更喜欢检查以避免原型板出现故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为后续行动、我能够测量并记录 bq24160EVM 板上 D+/D-引脚的电流。 也许其他人会发现它们很有趣、因此我附加了两个屏幕截图以及结果。 连接 USB 电压输入且 bq24160处于默认模式(或通过设置 D+/D-_EN 位手动触发)时、仅执行一次检测。 检测大约需要85ms。 如果 D+和 D-短接且两者均连接到 GND、则流向 GND 的电流约为1.4mA、持续约40ms、我认为这是可以接受的。

    D+和 D-之间的电流(D+和 D-用一个电流表短接、但未接地、选择了1.5A 限值):

    短接 D+/D-和 GND 之间的电流(选择了100mA 限值):