请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24160 在我的应用中、我不使用 D+/D-检测、我通过 I2C 设置 USB 电流限制。 在我之前的原型中、我将 D+和 D-引脚保持悬空状态、工作正常。 如果我将 D+和 D-引脚都连接到 PGND、会发生什么情况? 这是否会导致任何电气问题(短路、噪声、振荡。) 将检测到什么状态?
我考虑使用此选项是为了在 D+和 D-引脚下添加另一条从散热焊盘和 PGND 引脚到接地平面过孔的路径(在我之前的设计中、接地反弹有一些问题...)
瓦伦丁