This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62090:TLV62090过冲、请建议如何改进。

Guru**** 2331900 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624954/tlv62090-tlv62090-overshoot-pls-advice-how-to-improve

器件型号:TLV62090

插座:TLV62090

应用:输入电压:5V、输出电压:3.3V;测试点:T97,上冲1.65V、下冲0.81V,我们需要将其控制在小于0.5V 的水平。

下面是原理图和波形、请帮助检查并提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的客户:

    很高兴为您提供支持。

    首先、我确信这些测量是使用正确的探测技术进行的。
    我建议您阅读以下应用手册:
    www.ti.com/.../slva494a.pdf

    第3点介绍了如何最大限度地减少可能在开关节点上导致这些过冲的探头插入寄生。

    如果问题仍然存在、请不要犹豫、我们将进一步解决。

    此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emmanuel:
    感谢您的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

    我们调整 R312/R316/C222/C225的值、并改善过冲。

    但是、现在波形中有如下的回波、我们没有任何理想因素来解决它。

    您可以帮助提供一些建议吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我认为您在图片中所说的回波是在死区时间内低侧 FET 的背二极管导通。

    死区时间是低侧和高侧 FET 的导通和关断相间的时间。 为了避免 FET 之间的交叉传导、这会导致高电流损坏器件、或在交叉传导期间的能量(电流*电压*时间)不足以承受电气过载时导致效率损失。  因此、我不会对这种"下冲"感到太担心。

    我宁愿检查高侧关闭和低侧打开时会发生什么情况! 我在下图中以绿色突出显示了一个奇怪的振荡、这显示了 SW 节点突然上升了一段时间...这是一个可能的迹象、表明在 低侧背二极管开始传导电感电流之前、高侧再次导通。 实际上、您可以看到没有"下冲"。 这意味着电流可以从 高侧直接传递到低侧、因此、您可能具有上述交叉传导。

    高侧双导通的这种行为 是由漏源极电容和 SW 节点的斜率(dV/dt * C=I)引起 的、这会导致电流通过漏栅高侧寄生电容为高侧栅源极电容充电、最终使器件导通。  

    为了更好地理解这种行为、我建议阅读 "在 MOSFET 半桥中建模开关损耗"、G.Di Capua、N. Femia、 IEEE  SMACD 2012。

    回到我们的问题、该器件旨在避免这种行为、并允许背二极管在死区时间内导通。 实际上、我认为缓冲电容器、尤其是我们的数据表应用示例中未提及的 C225、是造成这种影响的原因。  我会选择不同的值并标注尺寸、以便您可以在绿色椭圆形中看到背二极管"下冲"。

    如果您有任何疑问、请随时提问。  

    此致、

    Emmanuel Granatello

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好: Emmanuel  

    在这里不容易找到、我设计的是 TLV62090应用的原理图。  首先、我要感谢刘先生( TI 的 FAE)在这里提出我的问题!

    I 改进探头如下所示...

    然后、让 R312/R316/C222/C225 -> NC、用 BW = 20MHz 的探针 L25 (SW)和 C215 (GND)、过冲类似这样...(216.6mV)

    同样、R312/R316/C222/C225 -> NC、探针 L25 (SW)和 C215 (GND)(BW = 500MHz)、过冲类似这样...(1.497V)

    如果 BW = 500MHz、过冲大于0.5V、可能 会导致过多的 EMC、我应该对此进行扭曲吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

    感谢您的大力支持。

    按如下所示更新测试结果。 我们发现、当我们使用500MHz 带宽时、过冲为1.497V、我们担心这可能会影响 EMC 测试。

    您是否愿意分享一些经验和建议?

    谢谢。

    1、 优化探头

    2、 移除 R312/R316/C222/C225,探针连接到 C215 (GND)和 L25 (SW),带宽= 20MHz,过冲波形(216mV)

    3、 移除 R312/R316/C222/C225,探针连接到 C215 (GND)和 L25 (SW),带宽= 500MHz,过冲波形(1.497V)

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:

    SW 节点的绝对最大额定电压为 VIN+0.3V 直流电压和10V 交流电压、持续时间少于10ns。 如果器件行为保持在这些状态、其可靠性也将保持在预期状态。 关于 EMC 重拨、很抱歉、我不能提供太多建议。

    此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好: Emmanuel

    第三季度! (谢谢)