请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27742-G1 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我只想告诉 大家 bq27742-G1是否在我的电路板上处于活动状态、当然、我想尝试读取硬件版本、但这对我来说有点令人困惑。 例如、为什么只读寄存器上有两个命令 ID?
您能给我一个例子、说明我需要做些什么才能读取该值吗?
我的 I2C 访问是否如下所示:
| 写入 | ||||||||
| 启动 | 地址 | 命令 | 子命令 | 子命令 | 停下 | 等待 | ||
| S | 0x55Wr | 0x00 | 0x01 | 0x00 | SP | 66us | ||
| 主机 IRQ | 测量仪表 | |||||||
| 启动 | 地址 | 命令 | 重新启动 | 地址 | LSB | MSB | 停下 | 等待 |
| S | 0x55Wr | 0x00 | SR | 0x55Rd | 0x42 | 0x07 | SP | 66us |
谢谢你