This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27742-G1:正在读取硬件版本

Guru**** 2336750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619017/bq27742-g1-reading-hardware-revision

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我只想告诉 大家 bq27742-G1是否在我的电路板上处于活动状态、当然、我想尝试读取硬件版本、但这对我来说有点令人困惑。  例如、为什么只读寄存器上有两个命令 ID?

您能给我一个例子、说明我需要做些什么才能读取该值吗?

我的 I2C 访问是否如下所示:

写入
启动 地址 命令 子命令 子命令 停下 等待
S 0x55Wr 0x00 0x01 0x00 SP 66us
主机 IRQ 测量仪表
启动 地址 命令 重新启动 地址 LSB MSB 停下 等待
S 0x55Wr 0x00 SR 0x55Rd 0x42 0x07 SP 66us

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅下面的片段:

    有关更多详细信息、请参阅 TRM。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  我确实阅读了数据表、包括该部分、但我仍然不了解"子命令转到哪里?"等内容。  这就是我提出问题的原因。  

    什么是 TRM?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM=技术参考手册。 请参阅使用 bqstudio 发送子命令的示例,即设备类型

    另请参阅固件版本示例。

    谢谢

    Onyx