This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585EVM-824:TLV62585EVM-824 Gerber

Guru**** 2468590 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585EVM-824, TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659173/tlv62585evm-824-tlv62585evm-824-gerber

器件型号:TLV62585EVM-824
主题中讨论的其他器件: TLV62585

你(们)好

 

文件编号 SLVUB03
TLV62585EVM-824评估模块

 

如“电路板布局”一节所述:

Gerbers 可在 EVM 产品页面:TLV62585EVM-824上找到。

 

但我在链接中找不到光绘文件、您能直接提供吗?

 

 

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的咨询。 我们很快将在 EVM 的产品页面上提供光绘文件。 同时、您可以从 TLV62585产品页面在 Webench 中启动一个项目:

    通过单击导出按钮、您将能够获得用于热仿真的 PCB 的项目文件:

    使用此工具、您还可以评估效率、修改 BOM、原理图以及进行电气和热仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生


    感谢您高效地回复和指示以导出 PCB 轮廓。
    但导出的 PCB 与 SLVUB03所示的 PCB 之间的差别很明显

    我可以使用导出的 TLV62585检查其性能吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    看起来可能与 EVM 不同、但功能和可靠性是相同的。 因此、您当然可以评估 TLV62585的性能。

    顺便说一下、如果您的目的是仅评估 TLV62585、我建议您订购 我们的 TLV62585EVM-824。 这样、您就可以在更短的时间内开始评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生

    导出的 PCB 文件中有有意的地面倾注
    目的是什么?

    (1)中间层1:屏蔽区仅在电感器下方占用,并保持与同一层中其他倾盆的间隙
    (2)中层2和底层:屏蔽整个平面,但在以下位置“断开”,例如 I/O 电源和 I/O 电容器

    我是否应该在未来的电路板布局中遵循该意图?


    感谢您的答复和建议
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您提出以下澄清:

    中层1上的接地是主接地连接,另外它屏蔽了非屏蔽式电感器产生的电磁场。 产生的间隙可增大电感器屏蔽和接地之间的电阻、从而更大限度地减小由电感器电磁场本身引起的注入电流。

    中层2和底层上的接地平面作为进一步的屏蔽层,以降低主接地连接路径的电阻。 由于 PCB 层的数量始终是偶数、因此我们有两个接地平面、但其中一个平面应该足够了。 此外、Vout 和 Vin 引脚由穿孔接头制成。 这些电容器具有穿过 PCB 的过孔以散热。 最后、为了实现这些目的、需要为 IO 电源"中断"、以避免它们连接到接地层。

    总之、您的最终布局将取决于整个电路板、层数量以及是否需要穿孔管座。 无论如何、我仍将使用至少一个接地平面、电容器的过孔来散热、并使用电感器的屏蔽技术。

    享受您的设计!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     先生

    感谢耐心和详细的描述!

    幸运的是、TLV62585EVM-824评估模块现已上市。

    我尝试与数据表建立关联,仅测量输出电压纹波(移除用于 GND 连接的探头钩和长线夹,改为使用“短触点”探测输出电容器)

    图13. 可以复制 PSM 操作、但图 15 PWM 运行

    VIN = 5V、VOUT = 1.8V、W/O 前馈电容器、IOUT = 3A

    Δ V VOUTP-P (纹波)= 32mV (极异常?)

    我是否可以忽略需要注意和考虑的事项?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我想您正在将 EVM 性能与数据表波形进行比较。 数据表波形可以使用不同的 BOM 进行测量、数据表中未指定该值。

    总之、下面是有关该主题的有用提示短视频:
    training.ti.com/measuring-vout-ripple-dcdc-converters

    仔细检查、同时我将获得一些纹波测量结果、并返回给您提供更完整的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生

    我从未在 TI E2E 上遇到过像您这样好的人、非常感谢您的大力支持!

    我所做的是设置一个独立基准,因此需要 EVM 的性能,但我没有什么可与之相比较的。 与数据表进行比较是合理的、但发现存在差异

    所附波形的测量方法与所示视频相同、并将 BW 限制为20MHz。


    期待您提供更多信息!

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    谢谢您!

    我仅通过将输出电容器更改为47uF 来测量以下波形。

    这非常接近数据表的性能。