我收到了第一个样本并测试了电路:
两节电池为3.8和4.00, 充电结束时为4.00和4.20 (3小时);不进行平衡,但电路正常工作;
您能解释一下吗?
谢谢你
BR
Stefano

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Matt、感谢您的回答。
我知道电阻器的差异、但这意味着 Icb2电流的差异为05%、我认为这不是问题。
CB_EN 在充电期间为低电平。
我也认为、正确平衡的电流似乎只有15mA、但在您的另一个回答中(请参阅"BQ29209:电池平衡为15mA、足够时") 、您会感到难过:
" 由于您的充电电流很低、15mA 占充电电流的很大一部分、因此它应该能够有效平衡电池。"
请告诉我。
BR
Stefano
您好、Stefano、
电池容量是多少? 在上一个主题中、我的想法是、如果充电电流仅为100mA、电池处于类似的充电状态、则15mA 平衡电流占充电电流的很大一部分、足以防止电池变得不平衡。 但是、如果电池的充电状态差异很大、则可能需要多个充电周期(总平衡时间)来平衡电池。
如果您已验证平衡电流是否按预期流动、则应能够根据2节电池之间的容量差异计算预期平衡时间。
此致、
Matt
您好、Stefano、
Matt 正在度假、将于1月3日返回。 响应将延迟到那时。 很抱歉让我们等了一会。 我将尽力提供支持。
我从原理图中注意到、CB_EN 需要短接至 GND 以实现平衡。 如果要禁用平衡、则需要将其拉高。 到目前为止、您似乎可以将其保持悬空或将其拉低。 如果它悬空、它可能会也可能不会开始平衡(引脚状态在1V 和2.2V 之间未定义)。 如果您始终需要平衡、我建议您仅短接 GND。 我认为这与这个问题无关、但值得注意。
现在、充电后电池是否会变得严重失配? 充电前后的电池电压是多少?
此致、
Luis Hernandez Salomon
您好、Luis、
正如您所说的、与问题无关、但有趣、您认为:我正在使用内部上拉、您是否猜到它不会擦除此上拉? 没有显示该上拉电阻的其他值。
然而、当充电器断开时、使能状态被 Vin 信号清除、而 Vin 信号在充电期间变为有效、并变为0V。
I、m 使用该 电路来避免放电期间的平衡并避免电流损耗。
使用两节电池执行测试:
- 728mA/h@3、8V 和700mA/h@4.0
-在3小时内以100mA 的电流充电
充电结束时、一个电池为4V、另一个为4、4;CB_EN 在充电期间为低电平、并且在平衡电阻器中流动的电流大于或小于8mA。
你怎么看?
感谢 BR
Stefano
您好、Stefano、
内部上拉是一个高阻抗电流源、它不能很好地用作上拉。 我在之前的 e2e 线程 中提到过使用外部上拉电阻器:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175228/bq29209-cb_en-pin-pull-up-resistor
我链接到了一个多谈上拉的线程、电阻器符号不准确、应该已经更改。
您说您使用的是两种不同类型的电池吗? 不同的电池可能具有不同的充电/放电曲线、这也可能受电池寿命的影响。 您将需要使用尽可能匹配的电池。 您能否使用同一工厂的两节电池和老化条件重复测试?
此致、
Luis Hernandez Salomon