This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:<相关:>BQ29209:电流为15mA 时的电芯平衡?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179408/bq29209-related-to-bq29209-cell-balance-with-15-ma-when-it-is-enough

器件型号:BQ29209

我收到了第一个样本并测试了电路:

两节电池为3.8和4.00, 充电结束时为4.00和4.20 (3小时);不进行平衡,但电路正常工作;

您能解释一下吗?

谢谢你

BR

Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    您的电路看起来与数据表建议的典型原理图稍有不同。 您可能需要在充电期间验证 CB_EN 引脚的状态、以验证是否已启用电池平衡。 您还在 VC2和 VC1以及 VC1_CB 上使用不同的电阻器值。  

    至于平衡电流-您可以根据电池容量估算平衡时间。 15mA 不是大电流、因此、如果电池容量更高、则平衡可能需要很长时间。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、感谢您的回答。
    我知道电阻器的差异、但这意味着 Icb2电流的差异为05%、我认为这不是问题。
    CB_EN 在充电期间为低电平。  
    我也认为、正确平衡的电流似乎只有15mA、但在您的另一个回答中(请参阅"BQ29209:电池平衡为15mA、足够时") 、您会感到难过:

    " 由于您的充电电流很低、15mA 占充电电流的很大一部分、因此它应该能够有效平衡电池。"

    请告诉我。

    BR

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt,对此问题有任何反馈吗?

    此致

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    电池容量是多少? 在上一个主题中、我的想法是、如果充电电流仅为100mA、电池处于类似的充电状态、则15mA 平衡电流占充电电流的很大一部分、足以防止电池变得不平衡。 但是、如果电池的充电状态差异很大、则可能需要多个充电周期(总平衡时间)来平衡电池。  

    如果您已验证平衡电流是否按预期流动、则应能够根据2节电池之间的容量差异计算预期平衡时间。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、正如我在上一篇文章中所写的那样:

    -电池容量700mA/h (680-760mA/h)
    充电电流:100mA
    -初始充电电压:3、7-3、9V

    我已经使用2节电池(3、5V 和4V)检查了平衡电流、平衡电流为8mA。

    我重复放电和充电序列、但充电差异会增大。

    你怎么看?

    BR

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    Matt 正在度假、将于1月3日返回。 响应将延迟到那时。 很抱歉让我们等了一会。 我将尽力提供支持。  

    我从原理图中注意到、CB_EN 需要短接至 GND 以实现平衡。 如果要禁用平衡、则需要将其拉高。 到目前为止、您似乎可以将其保持悬空或将其拉低。 如果它悬空、它可能会也可能不会开始平衡(引脚状态在1V 和2.2V 之间未定义)。 如果您始终需要平衡、我建议您仅短接 GND。 我认为这与这个问题无关、但值得注意。

    现在、充电后电池是否会变得严重失配? 充电前后的电池电压是多少?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    正如您所说的、与问题无关、但有趣、您认为:我正在使用内部上拉、您是否猜到它不会擦除此上拉? 没有显示该上拉电阻的其他值。

    然而、当充电器断开时、使能状态被 Vin 信号清除、而 Vin 信号在充电期间变为有效、并变为0V。

    I、m 使用该 电路来避免放电期间的平衡并避免电流损耗。

    使用两节电池执行测试:

    - 728mA/h@3、8V 和700mA/h@4.0  
    -在3小时内以100mA 的电流充电

    充电结束时、一个电池为4V、另一个为4、4;CB_EN 在充电期间为低电平、并且在平衡电阻器中流动的电流大于或小于8mA。
    你怎么看?

    感谢 BR

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    内部上拉是一个高阻抗电流源、它不能很好地用作上拉。 我在之前的 e2e 线程 中提到过使用外部上拉电阻器:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175228/bq29209-cb_en-pin-pull-up-resistor

    我链接到了一个多谈上拉的线程、电阻器符号不准确、应该已经更改。

    您说您使用的是两种不同类型的电池吗? 不同的电池可能具有不同的充电/放电曲线、这也可能受电池寿命的影响。 您将需要使用尽可能匹配的电池。 您能否使用同一工厂的两节电池和老化条件重复测试?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我看到的上拉电阻。

    电池制造商和容量相同(700mA +-10%) 、但充电电压未变大、充电条件也不同。 如果电荷匹配、我们没有平衡问题;如果电荷不同(200mV)、则电路无法补偿。

    此致

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    您是否确认电池确实在平衡? 如果是这样、只要存在小于200mV 的电压差、电池平衡就会起作用、但如果差异较大、则无法平衡。 对吧?

    您是否使用外部电池平衡(这将允许更大的平衡电流)进行了测试、以查看电池是否能够实现平衡?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我已经检查了内部和外部平衡、电流按轴向流动。

    使用内部平衡(无外部 MOS):电压差为100mV 时、电池平衡;电压差为200mV 时、无法平衡

    通过外部平衡(外部 MOS):同样 200mV 的差值、电池也实现了平衡

    请记住,平衡仅在充电期间启用;您认为始终启用平衡是什么?

    此致

    Stefano Sivera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    只要长时间不充电、始终保持平衡可能是可以的。

    仅内部电池平衡电流可能不够、因此使用外部电池平衡 可能是最佳选择。 这对您来说是合理的吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、
    器件在组装和销售前长时间(超过2个月)不收费。

    外部平衡更加安全、但我没有空间用于其他成分和耗散的 PCB 轨道。 我需要在其他 PCB 区域完全移动。

    我们将研究修改。

    谢谢你  

    此致、与 Christmas 结婚

    Stefano Sivera