This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:Vin =0时的反向电流/电压情况

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614960/lm5069-about-the-reverse-current-voltage-condition-at-vin-0

器件型号:LM5069

您好!

 

关于 LM5069、我的客户提出了一个问题。

(问题)

(1)例如,当 Vin=0且 Vout=60V 时,如何发生行为?

我知道、当 VIN<VOUT 时、FET 中的体二极管导致出现反向电流/电压情况。

在这种情况下、是否会发生相同的行为?

如果是、反向电流/电压保护(snva673和 snva683)是否可用作解决方案?

(2)当输出电压为空载时,是否有输出电容放电功能?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)如果需要阻断反向电流、则需要 SNVA673的背靠背 FET 配置。 这将防止 Vout 放电至 Vin。 SNVA683用于在 Vin 意外反接时提供反向电压(和电流)保护。 SNVA683在接地桥臂中使用背靠背 FET、双向 TVS 和阻塞二极管来保护 LM5069免受损坏。
    2) 2)如果 Vout 为空载、则应用 Vin、假设 Enable 已将 Vout 关闭、则输出将通过方框图第11页中所示的2mA 内部灌电流进行放电。 另请参见 UVLO 引脚说明第12页。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

     

    感谢您的回答。

     

    关于(2)答案

    我对放电路径的理解如下所示。


     

    我的理解是正确的?

    我会问它以防万一。

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错