Other Parts Discussed in Thread: LM5069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 您好!
关于 LM5069、我的客户提出了一个问题。
(问题)
(1)例如,当 Vin=0且 Vout=60V 时,如何发生行为?
我知道、当 VIN<VOUT 时、FET 中的体二极管导致出现反向电流/电压情况。
在这种情况下、是否会发生相同的行为?
如果是、反向电流/电压保护(snva673和 snva683)是否可用作解决方案?
(2)当输出电压为空载时,是否有输出电容放电功能?
此致、
Tao2199