This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:高电压使用

Guru**** 2590910 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641366/ucc29002-high-voltage-use

器件型号:UCC29002

你(们)好

我想知道它在48V 负载条件下是否可用。

数据表中列出了高电压用法。 使用此功能、

您能想象、即使在48V 以上电压下、它也能正常工作吗?

您能在 ti 保证这一点吗?

此致

Andy Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    是的、可以使用 UCC29002来控制输出电压大于器件正常范围的模块、48V 电压不会是问题。 请查看下面的原理图、了解其实现方式。 电阻器 DIVIDER1和 DIVIDER2将 CS 放大器输入端的电压衰减到安全水平。

    我建议使用单独的线性稳压器或降压稳压器来替换 RBIAS 电阻器、以便更好地调节控制器的 VDD 轨。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的回复。

    此致