请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC29002 你(们)好
我想知道它在48V 负载条件下是否可用。
数据表中列出了高电压用法。 使用此功能、
您能想象、即使在48V 以上电压下、它也能正常工作吗?
您能在 ti 保证这一点吗?
此致
Andy Kim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.