请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030-Q1 主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
我的客户正在考虑使用 LMR14030-Q1。
反向电压条件<VOUT setting) is supposed. (即 V3R、V3R、V3R、V3R 和 V3R
VIN 不会降至 UVLO 阈值。
我想知道它的状况。
我想器件以最大占空比继续工作。
正确吗?
此致、
Kuramcahi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在考虑使用 LMR14030-Q1。
反向电压条件<VOUT setting) is supposed. (即 V3R、V3R、V3R、V3R 和 V3R
VIN 不会降至 UVLO 阈值。
我想知道它的状况。
我想器件以最大占空比继续工作。
正确吗?
此致、
Kuramcahi
Andy San、
请忽略上述问题。
我有另一个问题。
您说"但由于负(Vin-Vout)、电感器电流接近零"。
这应该是轻负载吗?
我认为、如果负载较重、电感器电流不是零。
尽管我模拟了<VOUT condition by TINA-TI, inductor current keeps over 1A as follows.
我还附上仿真文件。
e2e.ti.com/.../LMR14030_2D00_Q1-_2D00_-autosave-17_2D00_11_2D00_20-14_5F00_59.TSC
此致、
Kuramochi