This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:反向电压条件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640583/lmr14030-q1-reverse-voltage-condition

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我的客户正在考虑使用 LMR14030-Q1。

反向电压条件<VOUT setting) is supposed. (即 V3R、V3R、V3R、V3R 和 V3R

VIN 不会降至 UVLO 阈值。

我想知道它的状况。

我想器件以最大占空比继续工作。

正确吗?

此致、

Kuramcahi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    IF 输入电压 UVLO、芯片将尝试切换、但由于负(Vin-Vout)、电感器电流接近零、因此 SW 节点无法摆动到 GND、引导电容器也无法通过 SW 摆幅刷新。 低侧小型 FET 将更频繁地打开以刷新 Cboot。 器件将在极低频率突发模式下工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy San、

    感谢您的快速支持!

    我知道、如果输入电压为 Vin、则输出电压几乎与输入电压相同 UVLO。
    正确吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San、

    请忽略上述问题。

    我有另一个问题。

    您说"但由于负(Vin-Vout)、电感器电流接近零"。

    这应该是轻负载吗?

    我认为、如果负载较重、电感器电流不是零。

    尽管我模拟了<VOUT condition by TINA-TI, inductor current keeps over 1A as follows.

    我还附上仿真文件。

    e2e.ti.com/.../LMR14030_2D00_Q1-_2D00_-autosave-17_2D00_11_2D00_20-14_5F00_59.TSC

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您仿真的是低压降运行、VIN 始终存在。
    应使用二极管将 VIN 连接到 CIN、然后将 VIN 降为零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy San、

    您说过"由于负(Vin-Vout)、电感器电流接近于零"。
    这应该是轻负载还是重负载和轻负载?

    此致、
    Kuramochi