This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421EVM-G1A:在学习周期放电期间同时设置 RES_UP 和 RUP_DIS

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639458/bq27421evm-g1a-res_up-and-rup_dis-are-set-at-the-same-time-during-learning-cycle-discharge

器件型号:BQ27421EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

我目前正在将 bq27421-G1A 用于我的论文设计、我在学习周期中遇到了一个问题。

我使用的电池是基于150mAh 4.2V LiCoO2的可充电电池

因此、我在获得 Qmax 更新时没有遇到任何问题、但在上一个放电周期中、电阻表应更新、同时设置 RES_UP 和 RUP_DIS。 电池放电电电流约为-20mA、约为 C/7.5。  

我目前正在考虑两种可能性:

  1. 电池化学成分与监测计 IC 的预编程配置文件不匹配;
  2. 对于设计容量较小的电池而言、放电电流太小。 我在另一篇文章中看到、有人在对300mAh 电池执行学习周期时设置 RES_UP、他们通过将放电电流增加到 C/3来解决了这个问题。 但是、在我的情况下、可以设置 RES_UP、但同时只设置 RUP_DIS。

是否有人可以对此进行一些说明、并就如何继续进行向我提供一些指导?

此致、

Kaylee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaylee、
    学习完成后、您的更新状态显示什么? 您的更新状态可能已更改、这意味着即使设置了 RUP、学习周期也成功。 您的更新状态应该在学习期间从02变为00。

    此外、您是否检查了默认 chem ID 是否与使用 gpcchem 的单元格匹配?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    由于与电池的连接中断、我未能完成学习周期。 我只能消耗大约20%的电池电量。 此时更新状态仍为零。 是否仅在完成所有网格点更新时才从00更改为02?

    更有趣的是、在 SOC 达到85%左右时、Ra 表确实更新为其默认值的一半。 从那时起、Ra 表尚未更新。

    我尚未检查默认化学 ID。 我会尽快这样做。 我目前正在尝试使用 GDK 以 C/3使电池放电更快。 我不确定它是否与电池的小容量(150mAh)有关。 但我猜、如果电流不大、则 OCV-CELL_VOLTAGE 可能太小、无法观察到。

    请告诉我您的想法。

    谢谢、

    Kaylee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我昨天再次进行了学习周期、放电率为 C/3、充电电压为 C。它具有与上次相同的行为、一旦设置[RES_UP]、也会设置[RUP_DIS]。 SOC 降至92%时会发生这种情况。 Ra 表中的所有15个值均已更新、并成为默认值的一半。 之后不再更新。  

    即使整个学习周期完成、UPDATE_STATUS 仍保持不变、但仍然为00。  

    我已将日志文件与最终的 gg 文件附加在一起。 非常感谢您的帮助。

    谢谢、

    Kaylee

    e2e.ti.com/.../learningCycles.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaylee、
    在开始学习周期之前、您需要将更新状态设置为02。 学习完成后、更新状态将为0。

    对于学习、
    -执行软复位。
    使用 c/7将放电至空
    -休息5小时。
    充电至充满电
    -休息2小时
    放电至空
    -休息5小时。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我认为更新状态只有在完成学习周期后才会更改为02。 我是否需要手动设置更新状态?

    谢谢、

    Kaylee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaylee、
    此监测计的更新状态为02至00。 在开始学习周期之前、您必须将其设置为02。 在学习周期结束时、更新状态将为00

    谢谢
    Onyx