请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421EVM-G1A 主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
您好!
我目前正在将 bq27421-G1A 用于我的论文设计、我在学习周期中遇到了一个问题。
我使用的电池是基于150mAh 4.2V LiCoO2的可充电电池。
因此、我在获得 Qmax 更新时没有遇到任何问题、但在上一个放电周期中、电阻表应更新、同时设置 RES_UP 和 RUP_DIS。 电池放电电电流约为-20mA、约为 C/7.5。
我目前正在考虑两种可能性:
- 电池化学成分与监测计 IC 的预编程配置文件不匹配;
- 对于设计容量较小的电池而言、放电电流太小。 我在另一篇文章中看到、有人在对300mAh 电池执行学习周期时设置 RES_UP、他们通过将放电电流增加到 C/3来解决了这个问题。 但是、在我的情况下、可以设置 RES_UP、但同时只设置 RUP_DIS。
是否有人可以对此进行一些说明、并就如何继续进行向我提供一些指导?
此致、
Kaylee