您好!
我计划使用具有以下设计参数的升压转换器:
1)输入:0.9至1.3 (I AM 使用单节镍氢电池)
2)输出:3.3V 固定电压
3)电流要求:>= 300mA
4)封装: 除 WSON 封装外、易于焊接、例如 SOT-23
我目前正在使用 TPS61021A、此 IC 的无源组件已根据 TI webench 应用进行计算。 它需要大量的无源组件。 如果有任何特定的升压转换器以最小的无源器件数量提供3.3V 的固定电压。
此致、
餐前小吃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我计划使用具有以下设计参数的升压转换器:
1)输入:0.9至1.3 (I AM 使用单节镍氢电池)
2)输出:3.3V 固定电压
3)电流要求:>= 300mA
4)封装: 除 WSON 封装外、易于焊接、例如 SOT-23
我目前正在使用 TPS61021A、此 IC 的无源组件已根据 TI webench 应用进行计算。 它需要大量的无源组件。 如果有任何特定的升压转换器以最小的无源器件数量提供3.3V 的固定电压。
此致、
餐前小吃
尊敬的李嘉柏:
我对直流/直流转换器的效率有疑问。
输入电压为1.2V
输出电压为3.3V
但是、不同电流输出的效率如下所示。 效率为何低于25%。 为什么升压转换器会获取如此大的电流。 在 BOM 中、TI WEBENCH 软件建议使用10uF 10V 电容器、但我使用10uF 6.3V。
此致、
| 负载电流 | 负载电阻 | 升压转换器输入电流 | 效率% |
| 105mA | 30欧姆 | 570mA | 18.42. |
| 27mA | 120欧姆 | 116mA | 23.27. |
| 3.40mA | 1千欧姆 | 13.40mA | 25.37. |