This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:具有3.3V 固定输出和300mA 最小电流的升压转换器

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657882/tps61021a-boost-converter-with-fixed-output-of-3-3v-and-min-current-of-300ma

器件型号:TPS61021A

您好!

我计划使用具有以下设计参数的升压转换器:

1)输入:0.9至1.3 (I AM 使用单节镍氢电池)

2)输出:3.3V 固定电压

3)电流要求:>= 300mA

4)封装: 除 WSON 封装外、易于焊接、例如 SOT-23

我目前正在使用 TPS61021A、此 IC 的无源组件已根据 TI webench 应用进行计算。 它需要大量的无源组件。 如果有任何特定的升压转换器以最小的无源器件数量提供3.3V 的固定电压。

此致、

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是其他好的解决方案。 TPS61021A 是最适合您的应用的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    我已经使用 TPS61021A 制造了 PCB、当我提供1.2V 输入时、1.8V 的输出将会出现。 但根据 webench 应用、它应该是3.3V。

    我在 PCB 设计软件中插入 webench 原理图、原理图和 PCB 图像。

    此致、

    图1 Webench 原理图

    图2 PCB 设计软件中的原理图

    图3最终 PCB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我放置了电容器而不是电阻器、我对其进行了更改、现在我获得了正确的3.3V 电压。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    我对直流/直流转换器的效率有疑问。

    输入电压为1.2V

    输出电压为3.3V

    但是、不同电流输出的效率如下所示。 效率为何低于25%。 为什么升压转换器会获取如此大的电流。  在 BOM 中、TI WEBENCH 软件建议使用10uF 10V 电容器、但我使用10uF 6.3V。   

    此致、

    负载电流 负载电阻 升压转换器输入电流 效率%
    105mA 30欧姆 570mA 18.42.
    27mA 120欧姆 116mA 23.27.
    3.40mA 1千欧姆 13.40mA 25.37.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕器件已损坏、您可以通过测量 SW 引脚与 GND 引脚之间的阻抗来确认。
    PCB 的布局不好。 您应该按照数据表和 EVM 用户指南中的建议来优化布局。
    布局不良可能会导致 IC 出现意外问题或损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    我使用的是 TI TPS61021A 数据表中所述的标准布局。 请查找布局的屏幕截图(如下所示)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布局正常、但您能否将释放槽连接更改为直接连接? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    您能解释一下"安全连接到直接连接"是什么意思?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请查看下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Helen、我明白了。 是否不会导致焊锡膏回流问题。 因为不会留下任何散热。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于周围有绿色油的小垫、回流焊不会有问题。