主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:WEBENCH设计工具
我很难为我的设计找到一个简单的起点、但有些器件重叠、设计中有2层以上、即使在仿真面板中、它仅显示顶层和底层。
尝试获取11至12VDC 输入170Vdc @ 100mA 输出的设计。
此软件是否受支持?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的直接帮助、但这仍然是一个失败。
我放弃了这个软件。 好主意、实施不当、不再得到发展或支持。
最重要的是、它不起作用(无论如何不适用于我的输入) 170Vdc 输出、11-12VDC 输入@ 100mA。 尝试一下... 您将看到它中断。
也许对于一些规格要求较低的简单小升压转换器来说、这是可以的。 我不知道、但我怀疑不知道。
有人真的用这些东西制作电路板吗? 真的吗?
TI 人看不到它是坏的。 我的意思是要向 TI 致敬、因为 TI 确实在尝试实现类似的东西、但不幸的是、TI 没有通过该项目实现轨道速度、并且即将通过该项目击退到地球。
TI 共享的最新设计不起作用。 尽管我尽了最大努力、但 TI 似乎看不到存在问题。
webench.ti.com/.../webench5.cgi 失败。
您是否曾尝试将其导出到鹰?
尝试从这些东西制作真实的世界板... 请继续、不要仅仅看一下漂亮的热仿真器。
此外、在我看来、似乎无法关闭4层。
2层或4层不是主要交易断路器。 但也是如此。 为什么这种方法即使在不起作用的情况下也能使它成为2层板?
当它导出到 Eagle CAD 时仍会出现错误。 这是主要问题... 不能制作可在 CAD 软件包中使用的良好布局的布局软件!
没有损坏? 真的吗?
上面的设计是由你们设计的。 专业人士!
临时用户有什么机会让这种可怕的软件工作?
我的意思是真的。
有人能告诉我这不是开发人员早就忘记的放弃的软件吗?
目前没有人真正致力于改进它。 正确?
没有像这样的错误被解决了吗?
尊敬的 Phillip:
下面是一个 TINA-TI 仿真、它显示了所生成设计的电路仿真结果、应该会让您更有信心。
这是用于仿真的 TINA-TI 文件。
e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_tps40210.tsc
此致、
Gerold