This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:疯狂的设计输出。 零件重叠、不导出到 Eagle。 2层以上、即使仅显示2层

Guru**** 2467310 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656726/webench-tools-lm5022-crazy-design-output-parts-overlapping-not-exporting-to-eagle-more-than-2-layers-even-though-only-2-show

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我很难为我的设计找到一个简单的起点、但有些器件重叠、设计中有2层以上、即使在仿真面板中、它仅显示顶层和底层。

尝试获取11至12VDC 输入170Vdc @ 100mA 输出的设计。

此软件是否受支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我正确理解了您的问题、您可以通过单击设计 Webench 网页首行图标中的 Export 将 Webench 板设计导出到 Eagle、然后选择 Eagle。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。
    但由于上述错误、它不导入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、您提到了哪些错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将引用原始帖子。

    "我很难为我的设计找到一个简单的起点、但有些器件重叠、设计中有2层以上、即使在仿真面板中只显示顶层和底层。

    尝试获取11至12VDC 输入170Vdc @ 100mA 输出的设计。

    是否支持此软件?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 我发现二极管和输出电容器是重叠的。 这需要由我们的 Webench 支持小组进行更正。 我会向他们发送通知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们面对它。
    这永远不会被修复。
    上次修订是在2014年?
    它不仅仅是组件重叠。 即使将板中的额外迹线设置为2层而不是4层、电路板中的额外迹线也会导通。
    这确实是坏的。
    请承认并关闭它、因为它会浪费每个人的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请冷静一下。 我承认,不应该发生这种情况。 这是我第一次注意到这种问题、我在回复您之前的消息后立即通知了 Webench 小组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您尝试在11至12VDC 输入和170VDC 输出@ 0.01A 范围内制造任何升压转换器、则会发生故障。
    这对我来说是坏的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、被损坏了? 顺便说一下、您是发布以解决 PCB 导出问题还是要求从 Webench 中删除设计? 我很困惑...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否. 我的问题是工作台。
    如果您仔细阅读原始文章、您将看到、对于任何高电压升压转换器设计、都存在问题。

    在我的设计中、输入端使用11至12VDC、输出端使用170VDC、电流为100mA。
    所提供的"解决方案"均无差错。

    问题很多。 下面是一些。

    大多数"解决方案"具有重叠的组件。
    一些解决方案具有"定制"组件、其值不可能、例如0欧姆的电容器 ESR。
    所有解决方案都具有4层电路板、不能在仿真器中更改为2层、因为它们仅显示顶部和底部迹线。
    我应该制作 YouTube 视频并上传它吗? 向您展示此软件的混乱情况是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的坦率反馈、我们将改进我们的支持。 我们将研究这是否仅与高电压情况有关、或是 Webench 的一般缺陷。 实际上、大多数 Webench PCB 设计都基于现有的标准 EVM 板、这些板经过了实验验证。 这个可能是被弄乱的少数几个。

    请勿费心制作视频、但如果我们的 webench 专家能够直接与您联系、可能会有所帮助。 您是否想向我提供您的联系信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很乐意帮助解决这个问题。 请继续并提供我的详细信息。
    如果 HV 设计人员能够在这方面实际工作、那将会很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phillip、我们将通过电子邮件直接与您联系、以调查您报告的问题。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的直接帮助、但这仍然是一个失败。

    我放弃了这个软件。 好主意、实施不当、不再得到发展或支持。

    最重要的是、它不起作用(无论如何不适用于我的输入) 170Vdc 输出、11-12VDC 输入@ 100mA。 尝试一下... 您将看到它中断。

    也许对于一些规格要求较低的简单小升压转换器来说、这是可以的。 我不知道、但我怀疑不知道。

    有人真的用这些东西制作电路板吗? 真的吗?

    TI 人看不到它是坏的。 我的意思是要向 TI 致敬、因为 TI 确实在尝试实现类似的东西、但不幸的是、TI 没有通过该项目实现轨道速度、并且即将通过该项目击退到地球。

    TI 共享的最新设计不起作用。 尽管我尽了最大努力、但 TI 似乎看不到存在问题。

    webench.ti.com/.../webench5.cgi 失败。

    您是否曾尝试将其导出到鹰?

    尝试从这些东西制作真实的世界板... 请继续、不要仅仅看一下漂亮的热仿真器。

    此外、在我看来、似乎无法关闭4层。

    2层或4层不是主要交易断路器。 但也是如此。 为什么这种方法即使在不起作用的情况下也能使它成为2层板?

    当它导出到 Eagle CAD 时仍会出现错误。 这是主要问题... 不能制作可在 CAD 软件包中使用的良好布局的布局软件!

    没有损坏? 真的吗?

    上面的设计是由你们设计的。 专业人士!

    临时用户有什么机会让这种可怕的软件工作?

    我的意思是真的。

    有人能告诉我这不是开发人员早就忘记的放弃的软件吗?

    目前没有人真正致力于改进它。 正确?

    没有像这样的错误被解决了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Phillip:
    我们一直在努力通过电子邮件回答您的问题来帮助您。 不过,我会重复一些答案。

    导出文件中的默认堆栈为4层。 对于两层板,中间层将为空白,我们只能看到通孔焊盘和过孔。 对于热仿真、我们展示了正在仿真的两层–对于两层电路板示例。

    该工具中的电路板布局是 EVM (评估模块)条件的典型布局。 当我们使用布局导出组件以支持170V 设计时、组件往往较大、不适合电路板。 这是一个已知的限制、因为软件无法自动更改电路板布局以适合这些大型组件。 您可以使用推荐的组件来设计原理图、并根据数据表中给出的建议布置电路板。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

     下面是一个 TINA-TI 仿真、它显示了所生成设计的电路仿真结果、应该会让您更有信心。  

    这是用于仿真的 TINA-TI 文件。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_tps40210.tsc

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。 我真的这么做了。

    但是。

    此软件不会产生 CAD 输出(符合上述规范)。
    没有要下载、修改或修复的文件。

    当然、如果它这样做、设计人员可以调整组件尺寸等

    目前、此软件的 CAD 输出功能已损坏、正如您所说、唯一的其他选项是遵循数据表布局建议。

    我明白了。 它一半适用于 EVM 设计。 为什么要来这里
    我也可以使用数据表中推荐的布局。

    此软件浪费时间。

    我不会再在这方面花更多的钱。

    感谢你的。