Other Parts Discussed in Thread: LM73605, LM2678
主题中讨论的其他器件:LM73605、
大家好、 我将设计一个电压稳压器、我使用的是 lm2678 adj。 输入/输出参数以下: VIN 24V 输出15V 5A 输入470uF + 100nF 陶瓷靠近引脚输入 Cout 220uF LESR 升压10nF 50V 陶瓷 二极管 MBRD1545CT SER1390 22uH 线圈 布局布线我使用 AN-1229 SIMPLE SWITCHERPCB 布局指南 和 webench 软件。
我特别注意反馈引脚(远离线圈/二极管)、二极管 MBR1545ct (非常靠近输出引脚)和
非常靠近输入引脚的 Cin 100nF。
问题在于:
当我在负载连接到输出端的情况下提供24V 输入电压时、一切工作正常
相反、当我提供输入电压然后连接负载时、开关会在输出中失去张力、您可以看到方波上出现抖动、您会听到异常的哨声。
如果您认为有必要、我将布置 PCB 布局
谢谢你。