This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:LM2678下降电压

Guru**** 2585625 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605, LM2678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662874/lm2678-lm2678-drops-voltage

器件型号:LM2678
主题中讨论的其他器件:LM73605
大家好、
我将设计一个电压稳压器、我使用的是 lm2678 adj。
输入/输出参数以下:

VIN 24V
输出15V 5A
输入470uF + 100nF 陶瓷靠近引脚输入
Cout 220uF LESR
升压10nF 50V 陶瓷
二极管 MBRD1545CT
SER1390 22uH 线圈

布局布线我使用 AN-1229 SIMPLE SWITCHERRegisteredPCB 布局指南
和 webench 软件。 
我特别注意反馈引脚(远离线圈/二极管)、二极管 MBR1545ct (非常靠近输出引脚)和
非常靠近输入引脚的 Cin 100nF。 

问题在于:
当我在负载连接到输出端的情况下提供24V 输入电压时、一切工作正常 
相反、当我提供输入电压然后连接负载时、开关会在输出中失去张力、您可以看到方波上出现抖动、您会听到异常的哨声。


如果您认为有必要、我将布置 PCB 布局
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emanuele、

    是的、听起来这可能与 PCB 布局有关。 尤其是输入电容器的位置。 请确保输入电容器就在器件旁边。 您需要确保通过正确放置输入、输出和肖特基二极管尽可能减小输入和输出电流环路尺寸。

    此致、
    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的布局、顶层为4层、内层为 GND

    反馈1有3个固定电阻器、2个由2个 MOSFET 控制以改变输出电压。  

    您能否检查是否一切正常?  Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emanuele -尝试在输入引脚和 GND 引脚之间焊接一个通孔22uF - 47uF 电容器。 IC GND 引脚的输入接地环路似乎太远。

    此致、
    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如您所建议的、我们尝试在输入和稳压器接地之间直接放置一个33uF 电容器、但我们没有解决这个问题。
    然后、我们将输出电容器从220uF 降低到100uF、问题似乎得到了解决。
    我们不解释它是如何实现的... 你对此有什么想法吗?
    
    
    如果有其他与输出并联的电容器、则问题再次出现。
    
    
    
    感谢您、我使用的电容器是 RS 代码490-8015 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、这很奇怪、不应该发生。 尝试使用其他类型的电容器或订购我们的评估模块之一、以便您可以使用组件和测试设备对其进行测试。

    此致、
    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我可以在哪里订购评估模块? 感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、谢谢大家、我想向大家展示一下设计稳压器的过程...一切都好吗?

    ​​数据表表格中显示的电容值和串联仅为指示性值、或者必须 使用这些模型。

     我注意到许多都在 Tantalium 中... 为什么?

    评估板如下:

    it.farnell.com/.../1828441

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM2678webench_5F00_design.pdfHiEmanuele、

    您的计算结果是正确的。  您始终可以使用我们的 WEBENCH 工具为您提供完整的设计报告、其中包括所附报告中的物料清单和仿真波形。  该器 件需要用于 ESR 的钽电容器和保持其稳定所需的大值电容。  对于新设计、您可以使用我们的最新5A 器件 LM73605、它不需要肖特基二极管、可以使用低值陶瓷电容器。

    此致、

    -JP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thx、我们已经用反馈电阻器 R2上的并联电容器解决了这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要设计一个可由微控制器调节的稳压器(例如 lm2678或 lm73605)。
    我想用数字电位器代替反馈 R1 (mcp4131型)。
    它是否是正确的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emanuele、是的、可以按照您在电位计中所述或通过向 FB 引脚注入电流来完成此操作。  两个方面都还可以!

    此致、

    -JP