This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:电池充电时,如果电池电压低于3V,PG 和 STAT 引脚将闪烁

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664911/bq25606-when-battery-is-charge-pg-and-stat-pin-are-blinking-if-battery-voltage-below-3v

器件型号:BQ25606

尊敬的所有人:

     我在移动设备设计中使用了 BQ25606。  现在、我遇到了有关 BQ25606的问题

     如果电池电压低于3V ,我使用5V 适配器为电池充电,BQ25606 PG、STAT 将闪烁。  电流为0A。 有时  、无论这种情况如何、BQ25606都可以恢复正常。 电流返回2A。   电池为18650 1节电池、每包装3个。   演示未出现这种情况

    如果电池电压高于3V,、则不会发生这种现象。   

  

这是我的原理图

这是我的布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Nizq、

    您在电池组或充电器的 BAT 引脚上测量的电池电压?

    STAT 引脚的大致闪烁速率是多少?

    TS 连接到了什么? 未显示电路。

    发生这种现象时、SYS 电压是多少?

    SYS 上的负载电流是多少?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joel:

    感谢你的答复。

    您在电池组或充电器的 BAT 引脚上测量的电池电压?
    电压是电池组电压。

    STAT 引脚的大致闪烁速率是多少?
    两种模式:一种模式是2Hz 频率闪烁;另一种模式是非常快的闪烁。 两种模式都与 PG 一起闪烁。 我的判断是芯片不工作、不断地进行切换。 但我不知道为什么会发生这种情况

    TS 连接到了什么? 未显示电路。
    通过分压电阻器将温度锁定在25摄氏度。 我没有使用 NTC。

    发生这种现象时、SYS 电压是多少?
    与电池电压相同。

    SYS 上的负载电流是多少?
    在这种情况下、系统无法启动、芯片不断切换。 在正常情况下,最大负载电流为2.5A。 一般负载电流为1A~1.8A。


    此致
    NI zhangqin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ni、

    发生这种情况时、您是否可以直接测量充电器 BAT 引脚上的电压?

    您是否还有一个负载连接到充电器? 在 SYSTM 上 如果是、有多大?

    关于快速闪烁模式、我们通常会看到、当电池连接不良或根本不存在时。 您是否能够将电源(能够灌入电流)连接到 BAT 引脚和器件 GND、而不是将电池连接到 JB1以查看是否仍然发生此事件?

    当器件退出/进入此工作模式时、您是否能够对充电器行为(示波器屏幕截图)进行任何波形?

    电池是否具有某种保护电路?

    当这种情况发生时、您是否测量了 VBUS 输入端的电压?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel:

    发生这种情况时、您是否可以直接测量充电器 BAT 引脚上的电压?

      抱歉、我没有直接测量电压、我测量 BAT 附近的电容。


    您是否还有一个负载连接到充电器? 在 SYSTM 上 如果是、有多大?

       在这种情况下、系统未通电、系统中只有 uA 级的泄漏电流。  实际上、如果系统通电、这种现象很难出现

    关于快速闪烁模式、我们通常会看到、当电池连接不良或根本不存在时。 您是否能够将电源(能够灌入电流)连接到 BAT 引脚和器件 GND、而不是将电池连接到 JB1以查看是否仍然发生此事件?

       我将尝试您的建议。  但是 ,我对布局有一些怀疑,BQ25606封装设计不是很好。 连接 不是最好的。  我已安排生产一些 PCB 来验证此问题


    当器件退出/进入此工作模式时、您是否能够对充电器行为(示波器屏幕截图)进行任何波形?

       我将粘贴图像。 情况是芯片不断重启、波形是开关信号。 芯片尝试启动、仅启动20ms 充电关闭。  周期为800ms。


    电池是否具有某种保护电路?

       是!  电池中有保护电路。  保护电路由电池供应商设计。 我没有原理图。

    当这种情况发生时、您是否测量了 VBUS 输入端的电压?

       VBUS 电压为5V、但由于恒定充电开关、因此存在类似于充电波形的波形。   ΔV = 200mV。

    此致

    NI zhangqin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ni、

    我还有一些意见和问题:

    [引用 user="Nizq Rex"] 我将尝试您的建议。  但是 ,我对布局有一些怀疑,BQ25606 封装设计不是很好。 连接 不是最好的。  我已安排生产一些 PCB 来验证此问题[/QUERP]

    当您提到封装设计不是很好时、您是指 bq25606的 QFN 封装吗? 或者您是指 PCB 板设计?

    [引用 user="Nizq Rex"]  我将粘贴图像。 情况是芯片不断重启、波形是开关信号。 芯片尝试启动、仅启动20ms 充电关闭。  周期为800ms。[/报价]

    当您提供此信息时、我们可以进一步探究根本原因。 为清楚起见、请捕获以下节点:VBUS、SW、VBAT 和 IBAT。

    [引用 USER="Nizq Rex"] VBUS 电压为5V,但由于恒定充电开关,有一个类似于充电波形的波形。   ΔV =200mV。[/quot]

    您在这里说您在 VBUS 上看到200mV 的纹波? 还是仅在出现问题时?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel:

       感谢你的帮助。 我 解决了这个问题。   主要问题是封装焊盘。  新 PCB 没有出现此问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nizq、
    我想我也有同样的问题、您能确认散热焊盘焊接不好吗? 或连接?

    此致