尊敬的所有人:
我在移动设备设计中使用了 BQ25606。 现在、我遇到了有关 BQ25606的问题
如果电池电压低于3V ,我使用5V 适配器为电池充电,BQ25606 PG、STAT 将闪烁。 电流为0A。 有时 、无论这种情况如何、BQ25606都可以恢复正常。 电流返回2A。 电池为18650 1节电池、每包装3个。 演示未出现这种情况
如果电池电压高于3V,、则不会发生这种现象。
这是我的原理图
这是我的布局
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我在移动设备设计中使用了 BQ25606。 现在、我遇到了有关 BQ25606的问题
如果电池电压低于3V ,我使用5V 适配器为电池充电,BQ25606 PG、STAT 将闪烁。 电流为0A。 有时 、无论这种情况如何、BQ25606都可以恢复正常。 电流返回2A。 电池为18650 1节电池、每包装3个。 演示未出现这种情况
如果电池电压高于3V,、则不会发生这种现象。
这是我的原理图
这是我的布局
您好 Joel:
发生这种情况时、您是否可以直接测量充电器 BAT 引脚上的电压?
抱歉、我没有直接测量电压、我测量 BAT 附近的电容。
您是否还有一个负载连接到充电器? 在 SYSTM 上 如果是、有多大?
在这种情况下、系统未通电、系统中只有 uA 级的泄漏电流。 实际上、如果系统通电、这种现象很难出现
关于快速闪烁模式、我们通常会看到、当电池连接不良或根本不存在时。 您是否能够将电源(能够灌入电流)连接到 BAT 引脚和器件 GND、而不是将电池连接到 JB1以查看是否仍然发生此事件?
我将尝试您的建议。 但是 ,我对布局有一些怀疑,BQ25606封装设计不是很好。 连接 不是最好的。 我已安排生产一些 PCB 来验证此问题
当器件退出/进入此工作模式时、您是否能够对充电器行为(示波器屏幕截图)进行任何波形?
我将粘贴图像。 情况是芯片不断重启、波形是开关信号。 芯片尝试启动、仅启动20ms 充电关闭。 周期为800ms。
电池是否具有某种保护电路?
是! 电池中有保护电路。 保护电路由电池供应商设计。 我没有原理图。
当这种情况发生时、您是否测量了 VBUS 输入端的电压?
VBUS 电压为5V、但由于恒定充电开关、因此存在类似于充电波形的波形。 ΔV = 200mV。
此致
NI zhangqin
您好、Ni、
我还有一些意见和问题:
[引用 user="Nizq Rex"] 我将尝试您的建议。 但是 ,我对布局有一些怀疑,BQ25606 封装设计不是很好。 连接 不是最好的。 我已安排生产一些 PCB 来验证此问题[/QUERP]
当您提到封装设计不是很好时、您是指 bq25606的 QFN 封装吗? 或者您是指 PCB 板设计?
[引用 user="Nizq Rex"] 我将粘贴图像。 情况是芯片不断重启、波形是开关信号。 芯片尝试启动、仅启动20ms 充电关闭。 周期为800ms。[/报价]
当您提供此信息时、我们可以进一步探究根本原因。 为清楚起见、请捕获以下节点:VBUS、SW、VBAT 和 IBAT。
[引用 USER="Nizq Rex"] VBUS 电压为5V,但由于恒定充电开关,有一个类似于充电波形的波形。 ΔV =200mV。[/quot]
您在这里说您在 VBUS 上看到200mV 的纹波? 还是仅在出现问题时?
此致、
Joel H