This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750EVM-837:未自动检测到 IC、请更新固件

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27750EVM-837, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656614/bq27750evm-837-ic-not-automatically-detected-update-firmware

器件型号:BQ27750EVM-837
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、我已经安装了电池管理软件。 我有 BQ27750EVM-837和 EVM2400。

我的 bqStudio 无法自动检测 IC。 虽然没有该.ghz 文件、但我现在已经下载并将其放置在 config 文件夹中。

我应该如何更新固件以及在哪里 可以找到并放置.srec 文件?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Nikhil

    启动程序时是否可以发送 bqStudio 屏幕的屏幕截图? 您是否确保在电池组上施加充电器电压以确保电量监测计从关断模式唤醒? 请观看下面的视频、该视频适用于类似器件、因为它将解决您对 srec 编程的问题
    www.google.com/url

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 onyx:

    我想知道将向该特定模块施加多少充电器电压、如果未连接电池、模块是否会启动。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、onyx

    这是器件的屏幕截图。 我已向电池组+施加电压、但没有结果。

    你能建议些什么吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 onyx、我的模块现在正在工作。
    感谢您的支持。
    此致