请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27750EVM-837 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好、我已经安装了电池管理软件。 我有 BQ27750EVM-837和 EVM2400。
我的 bqStudio 无法自动检测 IC。 虽然没有该.ghz 文件、但我现在已经下载并将其放置在 config 文件夹中。
我应该如何更新固件以及在哪里 可以找到并放置.srec 文件?
感谢你的帮助。