This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950EVM-442:如何测量低侧 MOSFET ID 和 VDS 波形

Guru**** 2467580 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950EVM-442, UCC28951-Q1, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654743/ucc28950evm-442-how-to-measure-lo-side-mosfet-ids-and-vds-waveform

器件型号:UCC28950EVM-442
主题中讨论的其他器件: UCC28951-Q1UCC28950

大家好、

我的客户尝试测量 UCC28950EVM-442。

他希望测量 Q3 的 VDS 和 ID 波形。

他使用 tex。  P5205A 差分信号经证实 可测量 VDS。

我想他抬起排水端子并将导线连接到电路板上、然后使用电流探头。

但输出负载增加、然后 FET 断开。

我对他说、

1、主 GND shoud 最低为低电平。 例如电源单元与 EVM 之间的短长度和低 AWG GND 线

2.应使用短接和低 AWG GND 线进行电流测量。

还有其他注意事项吗?

他 还拥有 UCC28951-Q1样片 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Doi-San

    可以小心地进行测量。 当客户将电流探头置于 MOSFET 的漏极电路中时、通过电流探头的环路必须尽可能短。 这一点非常重要、因为环路会向 MOSFET 漏极电路添加一些电感、并在开关期间导致 VDS 尖峰、而 VDS 尖峰可能会变得足够大、从而使 MOSFET 雪崩并损坏 MOSFET。

    MOSFET 电流也可以通过查看变压器初级电流来测量-该电流在 Q1/Q3和 Q2/Q4路径中交替流动- Q3中的电流只是变压器初级电流的一半。 只需断开 T2-pin3的连接、然后在此处插入电流测量环路。 该位置对增加的电感不太敏感。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Colin-San、

    客户取消执行电流测量。

    并确认输入短路线和主 GND。

    但 MOSFET 在重负载下仍会损坏。

    该板出现问题。

    但客户比您访问过日本客户更聪明。

    如果他将 IC 更改为 UCC28951-Q1、他可以期待得到良好的结果吗?

    此致、

    H.DOI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Doi-San

    选择 UCC28950和 UCC28951-Q1之间的应用差异将在 www.ti.com/.../slua853.pdf 上的应用手册中讨论
    如果客户愿意、当然欢迎尝试使用 UCC28951-Q1器件、但老实说、在这种情况下、我不认为这会有太大的影响。 但是、如果他们决定尝试使用 UCC28951-Q1、则只需从 UCC28950EVM-442获取控制器卡、拆焊 UCC28950控制器 IC 并将其替换为 UCC28951-Q1控制器即可。 无需其他更改。 此过程在 www.ti.com/.../sluubj5.pdf 中进行了说明 。 请注意、sluubj5是指稍微不同的 EVM、但控制卡与-442 EVM 中的控制卡相同。

    如果您认为客户的-442 EVM 损坏超出维修范围、那么最好的解决方案可能是获得一个新的解决方案。

    此致
    Colin