Other Parts Discussed in Thread: UCC28950EVM-442, UCC28951-Q1, UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950EVM-442 主题中讨论的其他器件: UCC28951-Q1、 UCC28950
大家好、
我的客户尝试测量 UCC28950EVM-442。
他希望测量 Q3 的 VDS 和 ID 波形。
他使用 tex。 P5205A 差分信号经证实 可测量 VDS。
我想他抬起排水端子并将导线连接到电路板上、然后使用电流探头。
但输出负载增加、然后 FET 断开。
我对他说、
1、主 GND shoud 最低为低电平。 例如电源单元与 EVM 之间的短长度和低 AWG GND 线
2.应使用短接和低 AWG GND 线进行电流测量。
还有其他注意事项吗?
他 还拥有 UCC28951-Q1样片 IC。