This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:数据表中的平均开关电流限制不符合实际测量要求

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664049/tps63020-average-switch-current-limit-in-datasheet-does-not-meet-actual-measurement

器件型号:TPS63020

你(们)好。

我使用直流电源和负载表进行了测量、 以表征 TPS63020的平均开关电流限值、 该限值约为最大输入电流:I_SW_PEAK = I_IN +∆I_L/2

我的直流电源具有非常好的输出电压补偿、在2.55A 输出电流期间、压降大约只有0.1V。

VIN=3.6V Vout=3.8V
I_IN (A) 输出电流(A) 效率
0.284. 0.25. 93%
0.569 0.5. 93%
1.17. 1 90%
1.82. 1.5 87%
2.55. 2. 83%
2.1 电源正常低电平
2.2. 电源正常低电平
2.3. 电源正常低电平

在输入电流高于2.55A 时、电源正常引脚被 TPS63020拉低、这是由于达到平均开关电流限值所致。

如您所见、I 测得的 I_IN_MAX 大约为2.55A、即使它由 ∆i_L/2添加、我认为它仍然相当低于数据表中的"平均开关电流限制"、即最小值为3.5A。

此外、我还看到了"动态电流限制"功能、该功能可在极低输入电压和高温条件下降低开关电流限制。 但是、在我的测试条件下、它们都不是真的。

那么、我的计算是对的吗? 为什么我只能测量2.55A 的最大输入电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiang、
    它与测量设置相关的可能性很高。 您能否提供电感器电流(而非输入电流)、VIN 和 Vout 的示波器图? 这将有助于了解该器件的行为。

    您是否在 TPS63020EVM 上测量它? 如果不是、您能否在 EVM 上重现相同的测量结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jiang,
    您是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、
    很抱歉,我的答覆太迟了,我们现在是农历新年,昨天已结束。
    我向我们的供应商借用 EVM 来重现相同的测量结果。
    顺便说一下、如果我想测量电感器电流、我必须使用电流探头吗? 我在 TI 数据表中看到一些使用 mV 单位的电流图、那么我是否还可以串联一个小电阻器来测量电压而不是电流?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新年快乐!
    是的、我建议使用电流探头、您可以在图中看到测量示例。 26和图27。
    您可以使用您提到的不同方法来测量电感器电流、但请说明您是如何实现的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    很抱歉耽误你的回答。 我上传了电流探头测量的屏幕截图 VIN、VOUT 和电感器电流。

    我测试两个 DUT、测试顺序(Iout 斜升)遵循最初列出的表 I、因此问题是相同的、当 I_IN 大于大约2.6A 时、TPS63020开始限制电流、而数据表显示电流至少应为3.5A。

    我将尽快达到 TPS63020EVM。

    e2e.ti.com/.../dc-dc-measure.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的测量。 我还将检查我一侧的 EVM。
    DUT1和 DUT2之间有何区别? 您能否尝试更换 IC 并查看是否获得相同的结果?
    您可以分享客户电路板的原理图和布局吗? 终端应用的设计规格是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 EVM 上测量的条件相同:VIN=3.6V、VOUT=3.8V、在 PG 变为低电平之前、我可以获得2.5A 输出电流。

    电流限制可能与布局有关、器件在电源焊盘上是否有过孔以实现功率耗散? 如果器件发热很高、也可能是具有如此低的电流限制的原因

    您可以分享一下布局和原理图、我可以帮您回顾一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    谢谢你。 这里是 SCH 和 Gerber (为了安全起见、我可以稍后将其删除)。 顺便说一下、当具有2.5A 输出时、您可以测量的最大输入电流是多少?

    实际上、我在执行测试时用手指感测温度、温度最高为50°C、是的、我们有过孔用于功率耗散。

    这是我们 PCB 上的4G 模块、涉及 GSM 呼叫、突发期间峰值为2.3A。 这就是我担心电流限制的原因。

    e2e.ti.com/.../ProjectJ_5F00_Gerber.zipe2e.ti.com/.../ProjectJ_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DUT1和 DUT2几乎相同、而对于 DVT2、我将1uH 电感器更改为另一个电感器、该电感器具有大约8A Isat、以查看电流限制是否与电感器相关(结果不是)。 我可以尝试测试其他 DUT 以查看它是否与 IC 相关、我认为更换 IC 与您推荐的 IC 是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当在 PG 变为低电平之前在 EVM 上测量电感器电流时、电感器电流约为3.5A。

    这里是测量值  

    如果这些信息是机密信息、我们可以通过电子邮件继续讨论:s-ramalingam@ti.com。

    我将回顾原理图和布局、并在明天向您介绍最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我通过邮件回复您、因为我不想公开发布布局
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流限制的原因可能是功率耗散不良。 我在器件的电源焊盘上看不到任何过孔。