你(们)好。
我使用直流电源和负载表进行了测量、 以表征 TPS63020的平均开关电流限值、 该限值约为最大输入电流:I_SW_PEAK = I_IN +∆I_L/2
我的直流电源具有非常好的输出电压补偿、在2.55A 输出电流期间、压降大约只有0.1V。
| VIN=3.6V | Vout=3.8V | |
| I_IN (A) | 输出电流(A) | 效率 |
| 0.284. | 0.25. | 93% |
| 0.569 | 0.5. | 93% |
| 1.17. | 1 | 90% |
| 1.82. | 1.5 | 87% |
| 2.55. | 2. | 83% |
| 2.1 | 电源正常低电平 | |
| 2.2. | 电源正常低电平 | |
| 2.3. | 电源正常低电平 |
在输入电流高于2.55A 时、电源正常引脚被 TPS63020拉低、这是由于达到平均开关电流限值所致。
如您所见、I 测得的 I_IN_MAX 大约为2.55A、即使它由 ∆i_L/2添加、我认为它仍然相当低于数据表中的"平均开关电流限制"、即最小值为3.5A。
此外、我还看到了"动态电流限制"功能、该功能可在极低输入电压和高温条件下降低开关电流限制。 但是、在我的测试条件下、它们都不是真的。
那么、我的计算是对的吗? 为什么我只能测量2.55A 的最大输入电流?