This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A63-Q1:'TPS7A6350-Q1的上电复位延迟#39;和'看门狗窗口持续时间#39

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656553/tps7a63-q1-power-on-reset-delay-and-watchdog-window-duration-of-tps7a6350-q1

器件型号:TPS7A63-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B63-Q1

亲爱的、大家好

客户正在考虑使用 TPS7A6350-Q1的电路。
他们有2个问题
A.上电复位延迟时间
对于上电复位延迟时间、数据表中仅列出了典型值。
他们希望知道计算最小/最大时间的值。 我们如何估算器件变化和温度变化导致的最大变化?
请排除干粉的变体。

B.看门狗装置窗口持续时间
看门狗装置窗口持续时间仅在数据表中的典型值中描述。
他们希望知道计算最小/最大时间的值。 我们如何估算器件变化和温度变化导致的最大变化?
请排除 ROSC 的变体。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masami M、

    根据注释2、未测试上电复位延迟(tPOR)。  我们没有关于这一时间如何变化的信息。  如果这是一项关键规格、请考虑使用类似的 TPS7B63-Q1

    看门狗装置窗口周期容差为+/- 10%。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Ryan - San、

    感谢你的答复。
    我会向客户回答这个问题。

    谢谢、Masami M.