Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A63-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS7B63-Q1
亲爱的、大家好
客户正在考虑使用 TPS7A6350-Q1的电路。
他们有2个问题
A.上电复位延迟时间
对于上电复位延迟时间、数据表中仅列出了典型值。
他们希望知道计算最小/最大时间的值。 我们如何估算器件变化和温度变化导致的最大变化?
请排除干粉的变体。
B.看门狗装置窗口持续时间
看门狗装置窗口持续时间仅在数据表中的典型值中描述。
他们希望知道计算最小/最大时间的值。 我们如何估算器件变化和温度变化导致的最大变化?
请排除 ROSC 的变体。
谢谢、Masami M.