This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:当电池电压 gt;COV 阈值时、基极 BQ 芯片的 FAULT_H 引脚不置位

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667610/bq76pl536a-the-fault_h-pin-of-the-base-bq-chip-is-not-asserted-when-cell-voltage-cov-threshold

器件型号:BQ76PL536A

我们在应用中使用一个由3个 bq76pl536A 芯片组成的堆栈来监控14节串联电池。 BQ 寄存器配置如下

COV 阈值= 4.2V、COV 时间= 1s

CUV 阈值= 3.0V、CUV 时间= 1s

使用一个 MCU (MSP430)来监控基座 bq 芯片的 FAULT_H 引脚。 电池平衡的最小电压设置为3.9V。 使用电池仿真器、将其中一个电池电压提高到4.2V、电池开始平衡。 但 FAULT_H 信号未置位。 bq76pl536A 应该是这样工作的吗? 当电池平衡正在进行时、FAULT_H 信号是否被抑制?

但是、对于 CUV 情况、当电池电压低于 CUV 阈值时、FAULT_H 信号会按预期置位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过压精度为+/- 50mV。

    您可以通过将 COV 阈值降至4.1V 来检查功能。

    尝试一下。 FAULT_H 应如您所述置为有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    根据您的建议、我将 COV 阈值降低至4.0V、但 FAULT_H 信号仍然未生效。
    只有当超过 COV 阈值的电池同时得到平衡时、才会发生这种情况。

    为了确认这种行为、我禁用了电池平衡并执行了相同的测试。 FAULT_H 信号现在生效。

    这是否意味着电池平衡正在进行时、bq 芯片会将 FAULT_H 信号保持在低电平? 我无法在数据表中找到有关此行为的任何信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该断言。 我还确认了我的 EVM。
    我假设您使用的是 PS。
    您是否实际读取的电池电压高于 COV?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “PS”代表什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是电源。
    我想知道您是如何为器件供电的。
    您是否使用分压器?
    您是否测量了引脚上的电压?

    pl536A 读数是否高于 COV?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这个问题上取得的任何进展。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、由于其他优先事项、无法花太多时间处理此问题、但我很快会返回并在此处发表我的观察结果。 感谢您跟进 Roger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    问题在于我们的工作台设置。 电池连接到 BQ 芯片的输入端的保险丝和 PTC 将电压降低了约0.5V、这就是电池平衡时 FAULT_H 信号未被置位的原因。

    感谢您对我的查询的快速响应。 我们现在已经了解了这一点
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新...