请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL536A 我们在应用中使用一个由3个 bq76pl536A 芯片组成的堆栈来监控14节串联电池。 BQ 寄存器配置如下
COV 阈值= 4.2V、COV 时间= 1s
CUV 阈值= 3.0V、CUV 时间= 1s
使用一个 MCU (MSP430)来监控基座 bq 芯片的 FAULT_H 引脚。 电池平衡的最小电压设置为3.9V。 使用电池仿真器、将其中一个电池电压提高到4.2V、电池开始平衡。 但 FAULT_H 信号未置位。 bq76pl536A 应该是这样工作的吗? 当电池平衡正在进行时、FAULT_H 信号是否被抑制?
但是、对于 CUV 情况、当电池电压低于 CUV 阈值时、FAULT_H 信号会按预期置位