This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:关于输出电压功率占空比

Guru**** 2867900 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654523/tps54302-about-duty-cycle-with-output-voltage-power

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件: TPS62135

您好!

我对输入和输出电压之间的 TPS54302占空比有疑问。

VIN:5~12V

输出电压:5V/2.5A

我是否可以知道 TPS54302是否符合功率规格数据表中的要求、将此占空比100%显示如下?

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vboot 通常大于2.1V,高侧将始终打开。 该器件的导通时间可以持续超过1/频率(400K)、因此我们将其称为100%占空比。

    在低压降模式(100%占空比)下、频率将降低、因为高侧 MOS 在极短的时间内仍将关断、以便在电容降至2.1V (典型值)以下时为其充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    这取决于您对5V 输出电压的调节要求。 您还应考虑5Vin 最低要求。 这是直流/直流输入端的电压、还是电缆、PCB 布线等之间存在其他 IR 压降、从而进一步降低电压。

    TPS62135/6支持真正的100%模式(用于直流)、并且尺寸更小。