This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:外部控制环路

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662124/lm5116-external-control-loop

器件型号:LM5116

大家好、我将 LM5116用作可变输出电压直流/直流转换器。 为了设置输出电压、我将使用一个非常简单的 PID 控制器。 PID 误差的计算方法为设定点(使用 DAC 编程)减去直流/直流的电压反馈。 PID 输出连接到 LM5116的 FB 输入。 在这里 、您可以找到原理图的摘录。

除了以下情况外、一切都正常:如果我选择一个无法达到的设定点(例如、当输入为54V 时输出为55V)、直流/直流将停止工作。 由于反馈无法达到设定点、因此 PID 输出(以及 FB 引脚)低于1.215V 并保持不变。 这似乎干扰 了 LM5116:它不是将输出设置为100%(如预期的那样)、而是明显地"冻结" PWM 占空比为一个恒定值(如果这很重要的话、大约为70-75%)、并且完全停止使用 FB 输入。 从这一刻起、输出电压会随输入电压成比例地变化。

我还尝试添加一个略低于1.215V 基准的恒定电压(请参阅原理图上红色虚线矩形内的网络)、以防出现某种" FB 欠压保护"、但未发生任何变化。

是否有办法"欺骗"LM5116 、以便在 FB<1.215V 时强制其生成最大输出电压?

P.S. 如果没有机会做到这一点、下一步将是使用 DAC 作为某种"可编程电位器"、将其基准输入与输出反馈电压进行馈送。 但是、我更喜欢一种更简单的解决方案、它不会迫使我更改固件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Larry、

    出于某种原因、我无法访问您的原理图。 如果您可以发布、这将很有用。 LM5116无法保持100%占空比运行、数据表中指定了最短关断时间。 LM5116将进入其最大占空比、开关节点在尝试将输出调节到 Vin 时可能会抖动。 关键是不要尝试通过 Vout 调整来调节输出、使其大于设置最大占空比的指定 Toff min (max)。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试将原理图附在这条消息上、希望它能起作用。

    我可以容忍一点抖动甚至不稳定性;这是一种临时情况、例如当您由于阶跃负载而出现临时输入电压降时。 我为您提供一个实际示例:VIN=55V、I SET VOUT=50V。 输入电压暂时降至48V。 IC 进入这种奇怪的状态、VOUT 降至36V (约75% PWM)。 当 VIN 恢复到55V 时、输出会"卡住"相同的 PWM 比率、因此 VOUT 变为约41V 并一直保持该比率。

    谢谢!

    L.

    e2e.ti.com/.../2146.dc_2D00_dc.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速更新。 为了将 DAC 用作数字电位器而不是 PID 控制器、我修改了电路(请参阅下面所附的原理图)。 这使行为略有改善、但问题仍会在某个时候出现。

    我应该指定在无负载的情况下执行这些测试(只有 R6、10k 电阻器)。 如果我向输出施加更多的负载(至少100mA)、则行为会进一步改善、但问题仍然在极少数情况下发生。 但是、我无法在最终版本中添加虚拟负载:我没有空间放置几瓦的负载。

    L.

    e2e.ti.com/.../dc_2D00_dc2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    我检查了您的原理图、您似乎直接向 FB 节点馈送电压。  我会实施 Vout 调整、使您具有从 Vout 到 GND 的反馈电阻器(顶部和底部)、然后将一个串联求和电阻器放置到 FB 节点中、并向求和电阻器提供电压。  您可以设置反馈电阻器以将 Vout 编程为最高值、然后向求和电阻器提供电压、以将电流注入反馈节点。  Vout 将根据其设定值进行调整(向下)的金额如下所示:

    假设 Vsum>Vref

    Voutadj=(Vsum-Vref)/Rsum* Rtop

    其中 Voutadj 是 Vout 从其设定值向下移动的量

    VREF 是 LM5116基准电压

    Rsum 是连接到 FB 节点的串联电阻器。

    Rtop 是从 Vout 到 FB 引脚的顶部反馈电阻器

    Vsum 是用于调节输出的电压源。

    当输出电压小于输入电压时、您还可以测量开关节点。  我想看看转换器在这种情况下是否稳定?

    希望这对您有所帮助?

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好、感谢您的回答! 我已经进行了您建议的修改(请参阅下面的附件)、但遗憾的是、它没有解决问题。 我已将最大电压调整为60V、通过根据公式相应地更改 DAC 电压、我可以降低到几伏、但当我设置更大的输出电压时、输入电压仍会进入这种奇怪的状态。

    我获取了开关节点(引脚20)的一些示波器屏幕截图。 输入电压约为55V。

    VOUT=40V 时的开关节点:

    VOUT=50V 时的开关节点:

    IC 进入"异常"状态后的开关节点(输出电压约为38V):

    缩放之前的屏幕截图:

    如果您有任何提示或希望我进行其他测量、请告诉我。 我很喜欢这里...

    谢谢!

    L.

    e2e.ti.com/.../dc_2D00_dc3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Larry、

    我看到、当输出设置为40V 时、您有一个脂肪脉冲和一个细脉冲。 这可能是由次谐波振荡造成的。 我建议增加 Vslope 以进行斜率补偿。 您可以通过减小 Rramp 和/或减小 Ccramp 来实现这一点。 建议下载快速入门计算器、并使用您拥有的电感器和开关频率值设计为 Vin min 和 Vout max、而计算器将重新补偿 Rramp 和 cramp 的值。 我尝试输入我对您的设计所了解的内容、然后我得到 cramp = 3.9nF、Rramp 至 Vcc = 79k

    或者、您也可以使用数据表中的公式使用 Vinmin 和 Vout max 来设置 Rramp / cramp? 同样、请注意、由于 TOFF 最小时间(最大580ns)、您将无法实现100%占空比。

    您的最小输入电压、最大输出电压和输出电流要求是什么?

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、在项目开始时、我使用了 WEBENCH (和数据表)来调整组件值。 我没有使用快速入门计算器、因为我不知道它的存在、但显然它提供了类似的结果。

    要求如下:

    VIN=57V (但在瞬态期间可能会暂时下降、如前所述)
    Vout=40...55V
    Iout=9A

    我已将 Cramp 从8.2nF 更改为2.2nF、情况已显著改善! 在40V 时、由于次谐波振荡消失而导致的"抖动"、如果我降低输入电压然后将其恢复、则输出电压将恢复到之前的值。 在恢复之前、有大约一秒的振荡、我将尝试发布视频(请参阅下面的内容)。 视频显示了以下内容:

    • 起初、VIN=56V、VOUT=55V (占空比接近100%)
    • 然后、我将 VIN 降至约30-40V。 您可以看到开关节点电压值相应下降。
    • 一秒后、我将 VIN 恢复为56V。 您可以在这里看到这种现象:存在振荡、然后电压返回到初始状态。

    不过、仍然存在问题:此修改仅在我将轻负载 (约330欧姆)连接到输出端时有效。 如果我断开负载、40V 时的抖动会再次出现、并且异常会再次发生。

    如果您有进一步的建议、以便即使在零负载时也能完成此工作、我们将不胜感激! 但是我现在很高兴、我已经欠了你一杯啤酒。 :-)

    L.

    e2e.ti.com/.../20180207_5F00_112405.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还制作了一个有关故障情况的视频。 我已经稍微修整了斜坡组件(cramp=2.2nF、Rram=33k)。 输出负载约为3.5k (这比我可以在可用空间中添加的最大负载大或小)。

    本视频显示了以下条件下的开关节点:

    • VIN=56V
    • 输出电压线性地从25V 增加到55V。
    • 高达50V 时、开关节点电压遵循设定点电压。 次谐波振荡非常明显。
    • 在大约50V 时、控制器"放弃"、输出电压降至大约38V。 从这一刻起、反馈信号将被忽略(除非我将设定点降低到38V 以下并再次启动斜坡)。
    • 最后、控制器由固件关闭。

    L.

    e2e.ti.com/.../20180207_5F00_123954.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通过微调 cramp 和 Rramp 消除了所有振荡(连接了输出负载)。 最佳值显示为 cramp=4.7n 和 Rram=64.9k。 在零负载情况下、我找不到任何可消除振荡的值。

    遗憾的是、即使是输出负载、问题仍然存在。 我以前没有注意到、因为显然问题对输入电压非常敏感、当我将其从55V 更改为57V 时、问题再次出现。 那么、我将返回到第一个方形。 :-)

    不幸的是、我将无法在下周一之前进行其他测试。 不过,我可以看一下这个论坛,所以每一个想法都很受欢迎。

    L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您提供的规格、您将使器件进入占空比饱和状态。 Toff 最小值(最大值)为580ns。 当从周期中减去1/Fsw 时、您具有最大导通时间。 将最大导通时间除以周期将产生最大占空比、我计算得出该占空比为96.8%。 将最大占空比与 WIN MIN 相乘可在忽略任何 IR 压降的情况下提供最大输出电压。 考虑到 IR 压降、这会将电压设置为~ 54V、在实践中、根据 RDSon 和 LDCR 以及 Iout、电压可能会低于此值。 如果您尝试在输入为56V 时将输出电压设置为55V、则环路将不稳定、因为由于 Toff min 规格、控制器无法调节到设定值。 您需要降低最大输出电压或增加最小输入电压以实现稳定运行、因为没有太大的空间来进一步降低开关频率。

    此致、

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以忍受压降。 实际上、当 IC 未卡住时、它相当低(约1V)。 有一些事情让我感到困扰:

    1. 如果该问题与 VOUT 接近 VIN 时的控制环路不稳定有关、则始终以非常一致的方式发生。 相反 、当满足我尚不知道的 N 个条件并使其"工作"时、即使我强制设定点电压高于输入电压(因此引脚 FB 保持在1.215V 以下)、也不会在输出其最大 PWM%时出现问题。  
    2. 尽管当输出电压接近输入电压时、问题变得更加频繁、但有时在"合法"条件下也会发生。 尤其是在没有任何输出负载的情况下、我看到、例如、当 VIN=56V 和 VOUT=50V 时、就会发生这种情况。
    3. 为什么结果是将 PWM 设为恒定速率(70-75%)? 我不理解这种情况的原因。 我将了解 IC 是否关断或输出是否振荡。 为什么要改用恒定 PWM?

    由于某些内部"状态机"进入非法状态、控制环路不稳定性看起来就像一个问题。

    阅读数据表、我开始怀疑二极管仿真模式。 遗憾的是、我现在无法进行测试、但我将增加 Rdemb 以查看发生了什么。

    谢谢!

    L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    当我说不稳定时、我的意思是通过误差放大器的环路补偿不再受控制。 即 COMP 已保持高电平。 从这个意义上讲、环路由 Toff Min 设置摆动、与 EA 处于控制状态时相比、在负载和 VIN 变化情况下、环路的行为会有很大不同、并且偶尔会发生变化、 其中、误差信号与电流斜坡进行比较、电流斜坡产生一个占空比以校正误差。 希望这有道理吗?

    这不能解释为什么您的输出电压较低? 同样、我将通过串联求和电阻向 FB 节点反馈、如前面在该主题中所述。 我还想了解一下您的布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、这个问题 很少在较低的输出电压下发生、并且运行方式完全一样:PWM 卡在70-75%。 在该状态下、FB 引脚被完全忽略。  例如、如果 VIN=56V、而问题发生、VOUT 降至40-42V。 此时 、如果我将 VIN=50V、则输出下降至35-37V。

    我已经应用了您关于反馈引脚的建议(请参阅 我之前消息底部的原理图)。 我怀疑这个问题在预置固定输出电压下也会发生、而 DAC 不会增加电压。

    我附加了一个仅包含顶层和丝网的缩放(板有四层)。 我拥有所有光绘文件、但无法将其上传到公共论坛。 如果您认为这些邮件有用、如果您能给我一个电子邮件地址、我会将其发送给您。

    谢谢!

    L.

    e2e.ti.com/.../L1.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    您可以通过 David.Baba@ti.com 向我发送电子邮件。  您也可以向我发送一份内部层的 pdf 文件吗?  我想知道 CS 和 CSG 是如何路由的。  此外、HS 栅极和开关节点布线如何路由到器件和器件?

    我还会将加法电阻器放置在靠近 FB 电阻器的位置、因为我看不到加法电阻器的安装位置?

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、我将尽快发送文档。 同时、我也有一些发现。

    问题不取决于反馈技术。 我已经完全移除了 DAC 级(也切割了轨道、因此没有"悬空"的导线)、并且我已经用两个电阻器固定了一个55V 的预设电压。 问题仍然存在:如果我将输入电压(即使是一小部分秒)从57V 降至50V、则会发生问题、并且输出 PWM 卡在70-75%。

    我还使用了 DEMB 电阻器。 按照数据表中的建议将其设置为10k 会在输出端产生大量垃圾、但使用较低的值(即1.2k)似乎会有所帮助。 该行为更加稳定、尤其是在低输出负载下、但问题仍然存在。

    我还制作了 CS 和 CSG 曲目的快照(以白色突出显示):

    谢谢!

    L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Lorenzo、

    您是否还可以将 HO 跟踪发布到 FET,并将 VSW (设备的)发布到 vSwitch 节点路由?

    谢谢。

    David、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是 HO 轨迹:

    开关节点:

    P.S. 我已向您发送了四层光绘文件(以及一个 pdf)。

    谢谢!

    L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lorenzo、

    我们将查看并通过电子邮件回复。

    David。