This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217B PWR_EN 引脚最大抗尖峰脉冲时间

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS65217CEVM, TPS65910, TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647421/tps65217-tps65217b-pwr_en-pin-maximum-deglitch-time

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: 、TPS65910TPS650250

PWR_EN 引脚(引脚9)的最大抗尖峰脉冲时间是多少? 数据表中提到典型值为50ms。 ("未经生产测试")。 (第14/91页)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Catalin、
    您的问题非常具体、我会将其转发给该部件的产品专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,
    我很期待得到答案....

    此致、
    Catalin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Catalin、

    如果数据表未给出最小值或最大值、则我无法推测该值是多少。 大多数时序参数未在生产中进行测试、因为整个测试可能会短于5秒或8秒的计时器(TPS65217两者都有!)

    当 PWR_EN 从低电平转换为高电平时、它需要处于高电平并在加电序列开始后的5秒内保持稳定(如数据表第19页的图3所示)。 与5秒相比、50ms 的时间可以忽略不计、最大值不会比典型值高2个数量级(5s/50ms = 100)。

    在 PWR_EN (高到低)的下降沿、断电序列在去毛刺脉冲时间结束后立即执行、但通常情况下、下降沿对去毛刺脉冲不是那么重要。 从高到低的转换通常是快速而深思熟虑的。

    您是否对 TPS65217器件有任何与 PWR_EN 引脚上的抗尖峰脉冲时间相关的特定问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我不关心 PWR_EN 从低电平到高电平的转换... 但是、我对从高到低的转换非常感兴趣。 我正在使用 PWR_EN 启动断电 sequence....in 当从系统上拔下电源插头并且系统中没有电池时...因此我需要依赖累积到一些大电容器中的电荷来保持 Vin 到 PMIC 的足够长的时间 (最小去毛刺脉冲最大时间...) 为了使 PMIC 可靠地完成断电序列....
    遗憾的是、从 PWR_EN 变为低电平到启动断电序列之间的时间范围非常宽...??? 我甚至看到接近1000毫秒!!!!! 这是真的吗??!!!! 我是在寻找有故障的芯片还是其他东西?
    这种宽时间只发生在 PWR_EN 变为低电平时... PWR_EN 变为高电平后的上电时间始终在50ms (+/-20%左右...)内。 我很快会提供一些示波器跟踪...

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请尽可能提供示波器跟踪。

    我认为您的问题与 OFF 位和等待1s 计时器的值有关。

    我认为没有广泛的传播。 实际上,我认为这是一个二进制数:-),我们可以快速解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PMIC 为默认寄存器值(PMIC 尚未编程...) 我仅使用默认值。);OFF 位的默认值为0、因此根据状态图、当 PWR_EN = 0时、除 LDO1之外的所有电源轨(DCDCx)应立即关闭(考虑到去毛刺脉冲时间典型值为50mS)、并在1s 后进入睡眠状态

    也可以从数据表(第18/91页)中:
    "
    如果发生以下事件之一、则执行断电序列:
    •SEQDWN 位被置位。
    •PWR_EN 引脚被拉低。
    •按下按钮超过8秒
    •nRESET 引脚被拉低。
    •IC 中发生故障(OTS、UVLO、PGOOD 故障)。
    •PWR_EN 引脚在上电事件发生后的5秒内未置为有效(拉高)、而 OFF 位设置为
    1。
    "
    因此、在我的案例中、PWR_EN 被拉低。
    我希望我能正确读取数据表....

    此致、

    注:

    我正在研究这些范围。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的范围:e2e.ti.com/.../poff.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PMIC_5F00_sch.pdfplease请参阅随附的 sch 仅为清楚起见。。。。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian、

    只需 fyi;我可以轻松地复制 PWR_EN 变为低电平和在 TI 提供的 TPS65217EVM 上启动断电序列之间的宽变化。 我可以在40mS 左右的时间内测量超过900ms ... 与我们板中看到的变化非常相同。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只需一个详细信息:

    此主题与旧主题有关:

    e2e.ti.com/.../2311964

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有详细信息 Catalin。 我可能需要几天时间来分析您的数据、并尝试在我的实验室工作台上重新创建数据。

    我应该能够最迟在星期一之前作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、


    正如我提到过的、仅需使用 PWR_EN 引脚(JP9上的 PIN2)并在监测 DCDCx 的同时将其降低至低电平、即可在 TPS65217EVM 模块上轻松复制 PWR_EN 抗尖峰脉冲时间变化

    对于 DCDC3上的过冲、很明显的是、UVLO (3.3V)区域中的 Vin 衰减越慢、复制过冲就越容易。 基本上,达到 UVLO 的较慢衰减 Vin (5.2V)将极大地增加 DCDC3 (和 DCDC1)上出现过冲的可能性..... 我已经达到了一个非常容易复制的程度(一对三断电...) Vin 衰减非常慢(5.2V)。 基本上我是另一种方式...所以我确保了 Vin (5.2V)在断电时会非常急剧地下降、复制它的机会也不会超过100分之一的断电

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Catalin、

    很抱歉耽误您的时间、但我无法在使用 TPS65217CEVM 的实验台设置中重现您的问题。

    示波器的设置与您的附件一样、并且两个电源轨(VDCDC3和 LDO3)在 PWR_EN 变为低电平大约50ms 后变为低电平、并且 VDCDC3永远不会超过其设定点。

    EVM 的测试方式是否有独特之处?  

    您是否知道 PWR_EN 在第一次高电平后5秒内可以无限次切换、所有切换将被忽略、直到5秒计时器到期?5s 结束后、下一个低电平沿会导致断电序列。 无论输入电压最近是否上电、该计时器都将运行。  

    PWR_EN 切换为低电平时也会发生同样的情况:PWR_EN 可以多次切换、直到1s 延迟到期、然后才能识别下一个低电平到高电平边沿并执行上电序列。

    尝试在 EVM 上快速运行测试可能会导致假设器件不工作、但这只是因为器件中存在大量延迟。 在延迟运行时捕获边沿、但在延迟到期前不会发生任何情况。 相信我、我以前曾去过那里、我自己做了许多这些假设。

    我希望这可以解决与 PWR_EN 相关的问题。

    但是、我仍然坚信 DCDC3上的尖峰与处理器和不正确的定序有关。 PWR_EN 问题可能会导致此错误定序、但我无法肯定。

    PMIC 上意外上升的任何电源轨通常会追溯到通过处理器的泄漏路径、而不是 PMIC 自发变化的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢有关 PWR_EN 的澄清。
    基本上、如果没有电池、则不能在所有情况下使用此 PMIC 来提供断电序列。 具体而言、如果用户打开系统电源并在不到5秒的时间内意外地切断系统电源、即使有足够的电容来保持 Vin 更长(例如120ms)、PMIC 也不会提供正确的断电序列 PWR_EN 变为低电平后.... (已拔下电源插头...)

    有关 DCDC3 (和 DCDC1)上的尖峰的说明。
    示波器是在与 PMIC 轨隔离的 CPU 轨上完成的(请参见 sch... 所有 PMIC 轨上都有0欧姆电阻器、因此我只能在实际连接 CPU 之前测试具有电阻负载的 PMIC。。。。。) 此外、我不使用 SYS OUT 轨(引脚7和8)为 DCDCx 和 LDO 供电;请查看 sch。 DCDCx 和 LDO 由交流输入(引脚10)上为 PMIC 提供的相同 VIN 供电。 也许这是导致尖峰的原因… 我也有
    我无法使用可用的 EVM 复制尖峰(顺便说一下,我有 TPS65217BEVM,而您使用 TPS65217C 进行测试....)。
    我将尝试修改 EVM 以复制我的条件...(不使用 SYS 轨)并重新测试... (我怀疑这可能是差异...)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian,您提到了 PWR_EN 的下降沿,但数据表指出它是电平敏感的。 断电顺序是否真正基于边沿或电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AA、

    PWR_EN 引脚在延迟计时器(1s 或5s)期间可以切换、因此"电平敏感"、PMIC 将回忆起计时器过期时已发生此引脚上的切换。 只要引脚保持在新状态、就会进入状态机中的下一个状态。

    如果引脚返回到其之前的状态、则需要一个新的边沿来转换到状态机中的一个新状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Catalin、

    只需检查您的 TPS65217相关问题是否已解决、因为我们上次在假日前讨论过该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS65217B_5F00_EVM_5F00_POFF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的登记... 我想我对 PMIC 的运行情况有了很好的了解,特别是他的局限性。。。 我对所有细节都非常满意...(我希望在文档中提供更多详细信息、以明确指出这款 PMIC 不是为在没有电池的系统中工作而设计的)

    遗憾的是,正如我在上一篇文章中提到的,为了在所有情况下都提供断电序列,PMIC 要求电池存在,这在我们的情况下是不可能的……我将在上一篇文章中提到的特殊情况下评估错误断电序列的影响。 我肯定需要有关错误断电序列对 Sitara AM335x CPU 的影响的 TI FAE 输入。 请参阅上面的附件(最后一篇帖子...)

    我们最终可能会重新旋转电路板、以使用适合我们要求的板载 AM335x CPU 上电的不同解决方案来替代此 PMIC。

    此致、
    Catalin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Catalin、

    我们以前观察到过这样的情况、即系统中没有电池、并且在短时间内输入电源可能会意外地被移除/重新施加多次。

    这些情况都已通过放置在 TPS65217 AC 引脚前面的不方便但高效的外部电路得到解决。

    在解决不同但相似主题(称为 VIN 欠压)的应用手册(下面的链接)中、此电路如"图10所示。 解决方案电路编号3"

    另一种选择是在 AC 引脚上添加大量大容量电容、但这会降低斜坡速率、这可能会导致另一个问题:数据表建议 AC 引脚上的上升时间小于50ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Catalin、
    TPS65910通常用于不需要电池充电器的复杂系统。
    TPS650250通常用于具有固定时钟速度的更简单系统(基本上仅开/关-没有特殊的睡眠状态功能)

    所有这些 PMIC 都在 AM335x Wiki 页面 中进行了比较:processors.wiki.ti.com/.../Device:AM335x:Device_Evaluation