This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:数字隔离器在未禁用且死区时间为10ns 时不输出-来自 F28379D Launchpad 的 PWM 为5kHz SVPWM

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609840/ucc21520-digital-isolator-not-outputting-when-not-disabled-and-with-10ns-deadtime---pwm-is-5khz-svpwm-from-f28379d-launchpad

器件型号:UCC21520

您好!

我正在尝试将 UCC21520DW 隔离器芯片用于三相 BLDC 电机逆变器驱动。
该逆变器基于先前的 TI 设计:"www.ti.com/.../tida-00366"

我真的很困惑为什么输出根本不显示。
输出在 OUTA 引脚15上具有 VDDA、在 OUTB 引脚10上具有0V。
我附加了我正在使用的电路板原理图、该原理图将馈送到 F23879D Launchpad 的5kHz PWM。
我还使用 PWM 输入连接了 UCC21520的 INAIN&INB 引脚1和2的波形。

我已经尝试在电路板上同时使用 JP1&JP2 (10ns 死区时间与无死区时间)、并且输出仍然卡滞。
我已验证 UCC21520是否满足数据表中的电源要求(逻辑引脚阈值高于1.8V)。

如果我做的事情不正确或需要更多信息、请告诉我。
我们非常感谢您的帮助。

基思

e2e.ti.com/.../GateDriveSheet_2D00_GateDriveSheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有用、我也在这里附上了电路板光绘文件和 PDF 生成的文件。

    e2e.ti.com/.../GateDriver_5F00_BLDC_5F00_MOSFET_5F00_Gerbers_5F00_PDF_5F00_JPEG.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    感谢您使用 UCC21520。 我将查看您的文件、并向您提出后续问题。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateo、

    作为后续行动、您能为我提供任何测试建议吗?

    输入正确(大约5kHz 且高于1.8V 阈值)。

    禁用和死区时间引脚悬空(UCC21520 IC 应允许在输入端触发输出。

    我是否需要对 PCB 或 IC 进行修改才能获得与之前的 TI 设计类似的结果: www.ti.com/.../TIDA-00366

    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我对您的问题有一些疑问:

    1) 1)您是否尝试过多种 UCC21520?

    2) 2)您 能否共享 为 VDDB 供电的偏置电路?

    3) 3)您是否已仔细检查所有引脚连接? (VDDB 上的电压是多少?)


    从原理图中可以看出、VDDA 和 VDDB 连接在一起、这意味着您应该会看到输入高于逻辑输入阈值的输出。

    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateo、

    VDDB 的电压为17VDC。

    VDDA 也连接至17V (但具有自举电路、因为它是 NPN MOSFET 的高侧驱动)。

    VDDA 电压为+17V

    VDDB 为0V。

    高侧未处于欠压模式。

    我将尝试使用 DISABLE 引脚处理问题。

    数据表指定它可以浮动、但我会尝试将其拉至0V???

    问题:

    1) 1) DW 版本的芯片在 VCCI 输入电源上需要8VDC 吗?

    该版本是否支持 VCCI 引脚上的3.3V 电源?

    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    是的、VCCI = 3.3V 对于 DW 版本很好。

    是的、让我们将 DISABLE 引脚连接到 GND 以进行调试。

    您能否向我们发送以下波形的示波器捕获:
    INB-GND
    OUTB-VSSB
    VCC-GND
    VDDB-VSSB

    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateo、

    两个 UCC21520 IC 正在工作(输出与输入匹配)、如图6所示。

    第三个 IC 具有以下行为(仍然运行怪异)。

    我尝试将 IC!Disable 引脚接地、但它仍然具有附加的 pic2 (Pic2_BAD_OUTB_TO_VSSB)中的输出。

    请告诉我您认为有什么其他帮助。

    图片3和4上有一些噪音、但可能是电源发出的噪音??

    PCB 上的电源总线上有10uF 和0.1uF 电容器。

    Pic1_INB_TO_GND

    Pic2_BAD_OUTB_TO_VSSB

    PIC3_VCCI_TO_GND

    PIC4_VDDB_TO_VSSB

    PIC5_outa_TO_VSSB

    PIC6_Working_Output_for_OUTB_GND_IC_U2_U3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mateo、

    我在第三个 UCC21520芯片上的 VSSB 引脚上的焊料连接不良。
    很抱歉。
    感谢您指导我完成故障排除步骤。

    基思
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    我很高兴这是一个简单的修复! 感谢您将此问题标记 为已解决。

    此致、
    Mateo