您好!
我正在尝试将 UCC21520DW 隔离器芯片用于三相 BLDC 电机逆变器驱动。 
该逆变器基于先前的 TI 设计:"www.ti.com/.../tida-00366"
我真的很困惑为什么输出根本不显示。 
输出在 OUTA 引脚15上具有 VDDA、在 OUTB 引脚10上具有0V。 
我附加了我正在使用的电路板原理图、该原理图将馈送到 F23879D Launchpad 的5kHz PWM。 
我还使用 PWM 输入连接了 UCC21520的 INAIN&INB 引脚1和2的波形。 
我已经尝试在电路板上同时使用 JP1&JP2 (10ns 死区时间与无死区时间)、并且输出仍然卡滞。 
我已验证 UCC21520是否满足数据表中的电源要求(逻辑引脚阈值高于1.8V)。 
如果我做的事情不正确或需要更多信息、请告诉我。 
我们非常感谢您的帮助。 
基思