This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bq34z100 -电压校准问题-值错误

Guru**** 2407790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608630/bq34z100-g1-bq34z100---voltage-calibration-problem---wrong-value

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

您好!

我有一个连接到 bq34z100-G1的15s LiFePO4电池堆栈。

我将分压器设置为60Vmax (=16500*(60000-900)/900)、并将一个1.083Mohm (3x300k + 182k = 1.082Mohm、已实现)电阻器与16.5k 固定电阻器串联。  

我将分压器校准为60000mV,将 FlashUpdateOKCellVolt 校准为3500mV (=2800*15*5000/60000)。 VOLSEL 寄存器被置位。

问题是、当我施加48520mV 的电压时、我得到42240mV 的读数。  

我测量了 BAT 引脚上的电压、它是正确的(= 0.708V = 48520*62500/(62500+1082000)。


是否有任何帮助/提示?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Maruo、
    您是否按照 EVM 用户指南第3.2.1节中的说明设置了数据闪存中的电池节数? 您是否还按照用户指南中的说明执行了电压校准?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx。

    是的、我设置了电池节数。 我的电压校准问题是、当我尝试校准时、电压超出范围。 我应该怎么做?



    对于较低的值、它会提供相同的误差、例如400mV:



    我的设置如下图所示:







    实现的电路为:



    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时我也没有任何理由获得此错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mauro、

    测量时、BQ34Z100的输入电阻为100k。

    Nicolas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、Nicholas。 但我不明白你的意思。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已通过将(C:\ti\BatteryManagementStudio\config)中的.bqz 文件替换为我在线程中找到的新文件来部分解决该问题。

    e2e.ti.com/.../2555.0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.rar

    但是、现在我得到"输入的校准电芯电压超出范围"错误。



    施加的电压为48010mV、BAT 引脚上的电压为724mV。 (VOLSEL = 1 /电芯数= 15 /闪存更新正常电芯电压= 3500)

    是否知道校准为何不起作用?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将底部支脚的值更改为16k9、将顶部支脚的值更改为1.02Mohm、它起作用了。
    分压器值设置为61318。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电阻会改变分压器的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、好的。 现在我明白了。

    Tks、