主题中讨论的其他器件: BQ34Z100
您好!
我有一个连接到 bq34z100-G1的15s LiFePO4电池堆栈。
我将分压器设置为60Vmax (=16500*(60000-900)/900)、并将一个1.083Mohm (3x300k + 182k = 1.082Mohm、已实现)电阻器与16.5k 固定电阻器串联。
我将分压器校准为60000mV,将 FlashUpdateOKCellVolt 校准为3500mV (=2800*15*5000/60000)。 VOLSEL 寄存器被置位。
问题是、当我施加48520mV 的电压时、我得到42240mV 的读数。
我测量了 BAT 引脚上的电压、它是正确的(= 0.708V = 48520*62500/(62500+1082000)。
是否有任何帮助/提示?
此致、