Other Parts Discussed in Thread: LM25011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25011 您好!
我已经使用 Webench 设计器设计了一个直流/直流稳压器。 (请参阅随附的原理图)
向稳压器供电时、输出按预期调节至4.4V
问题是、当输入电压在短时间内下降(即在0V 和12V 之间以0.5s 间隔切换)时、输出有时仅在输入设置回12V 时恢复到3.36V。
为了将输出恢复到4.4V、我需要切断输入电源至少10秒。
该设计旨在用于车辆内部、发动机曲轴肯定会导致输出卡在故障模式下。
请就设计提供建议、如果可以克服这一问题?
谢谢、