This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lm25011:输出并非始终稳定至设计的输出

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649750/lm25011-output-not-always-stabilizing-to-designed-output

器件型号:LM25011

您好!

我已经使用 Webench 设计器设计了一个直流/直流稳压器。 (请参阅随附的原理图)

向稳压器供电时、输出按预期调节至4.4V

问题是、当输入电压在短时间内下降(即在0V 和12V 之间以0.5s 间隔切换)时、输出有时仅在输入设置回12V 时恢复到3.36V。

为了将输出恢复到4.4V、我需要切断输入电源至少10秒。

该设计旨在用于车辆内部、发动机曲轴肯定会导致输出卡在故障模式下。

请就设计提供建议、如果可以克服这一问题?

谢谢、

Hano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Hano、

    当输出电压恢复失败时、转换器是否切换?

    增加软启动时间是否有帮助? 您可以尝试将 C1从10nF 增加到47nF、然后重新测试?

    您能否在正常和异常情况下使用示波器测量开关节点处的电压? 希望在示波器屏幕截图中看到几个周期周期。

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    我已经尝试了47nF、甚至高达100nF、没有任何变化。 我仍然获得故障输出。

    当处于故障模式时、转换器不会切换。 请参阅随附的故障 VS 正确转换器输出示波器图像。

    故障输出:

    正确的输出:

    此致、

    Hano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我做了更多的测试并注意到以下几点:

    我的设计实际上使用的是 LM25011a、而不是 LM25011。
    对我的工程设备进行了初始测试、他们安装了 LM25011 (我已为其订购了样片)
    安装 LM25011后、我无法使设备锁定错误的输出电压。

    现在、我已经尝试比较 LM25011和 LM25011a 之间转换的输出开关频率、但这与之前答复中捕获的示波器图像相同。

    您能否尝试解释两个器件之间的差异以及上述行为是否可行?
    我们进行了300个器件的生产运行、我们需要解决这个问题。

    您是否认为可以通过调整一些值来实现这一点?

    此致
    Hano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Hano、

    我想从您的描述中、您在启动时可能会遇到启动以切换 UVLO 的问题? 我认为 LM25011延长的最短关断时间有可能帮助您在 Cboot 电容器上获得更大的电荷? 如果您比较 LM25011A 和 LM25011的 Toff 最小值时间、您会发现 Toff 最小值对于您成功使用的器件而言更长。

    您可以在无法开始验证电容器上的电荷下降的情况下测量引脚9和10之间的电压... 用于切换 UVLO 的最大 BOOT 电压为4.4V、这意味着在高侧 FET 导通期间、如果电压降至低于该 UVLO 电压、它将关闭高侧 FET ...


    如果您在所有情况下都可以使用 LM25011、则可以选择使用该器件。 如果您选择使用 A 版本、则可能需要尝试调整 Cboot (减小)或降低 Lbuck。 我认为、有一些负载也会有所帮助?

    调整软启动时间等其他事项也可能有所帮助?

    希望这对您有所帮助?

    David。