This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62133:原理图与数据表中的不同。

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638595/webench-tools-tps62133-schematic-is-different-than-in-the-datasheet

器件型号:TPS62133
主题中讨论的其他器件:TPS62135

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我将 webench 原理图与数据表中的原理图进行比较时、我发现 fsw (开关频率选择)的连线不同。

数据表:接地-> 2、5MHz

Webench:至输出电压->在电压出现或根本不起作用之前、先有2、5MHz?

将 fsw 连接到输出电压的目的是什么? 还是这是一个错误? 请参阅下面的两个原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    您是否已经了解了 D/S 中讨论 FSW 引脚的第8.3.5节?

    此外、TPS62135/6是支持更高电流、更小尺寸和更高精度的新型器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才这么做了、谢谢。

    它就像我所说的那样工作。

    那么、高频的可用输出是更稳定的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于任何直流/直流、较高的开关频率会降低效率、但会减小解决方案尺寸和/或降低输出纹波。