This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:低 PWM 调光占空比导通时间不一致

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737916/tps92602-q1-low-pwm-dimming-duty-cycle-on-time-doesn-t-consistent

器件型号:TPS92602-Q1

您好:

我使用 TPS92602引导拓扑来驱动15个 LED。 因为我的一个 PCBA 板无法达到我的照度要求、所以我分析这个板并发现一些奇怪的东西。

图1是良好的电路板 GDRV2波形,图2是糟糕的电路板 GDRV2波形,占空比非常不同。 这种不同的占空比会导致不同的 LED 电流。 图3 是 PWM 调光时的良好板 LED 电流、图4是不良板 LED 电流。 不良电路板 LED 电流峰值较高、但时间较短。 当我增大 PWM 调光占空比时、峰值电流值将减小、但当我增大 PWM 调光占空比时、良好的电路板峰值电流会略微变化。 我希望所有电路板都能像图1一样运行。  

ICTRL2电压为32.7mV

直流/直流 PWM 频率为外部600kHz

PWM 调光频率为2KHz

下图中的 PWM 调光占空比为1/200。  

VIN 为19V

图1.

图2.  

图3.

图4.

图5原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    如果正如您所说、PWM 占空比为1/200、则 PWM 导通时间应为2.5us。 图4中的导通时间似乎为2.5us、而导通时间为图3为5us。 哪一个数字是正确的?
    我们以前没有看到过类似的问题。 您是否曾尝试将另一个器件放置在"坏的"PCBA 板上、以查看它是否可以正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirley:

    我按如下方式更新图。 图1是良好的板、图2是坏板。 蓝色线是 GDRV2的信号、黄色线是 LED 电流。 我已将"Good One (好一个)"的 LED 更改为"Bad One (坏一个)"、但这种现象是相同的。

    您是说我可以更改坏的 TPS92602以查看它是否可以正常工作吗?

    图1. 良好的电路板 LED 电流和引脚 GDRV2

    图2. 电路板 LED 电流和引脚 GDRV2损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于您的开关频率为600kHz、并且 LED PWM 导通时间仅为1/2000/200=2.5us。 每个 PWM 调光周期中只有1.5个周期。 您可能会在每个 PWM 调光周期中获得不同的波形。 您所需的 PWM 调光比率是多少? 该器件很难获得具有2kHz PWM 调光频率的1/200 PWM 调光比。 您可以尝试使用较低的 PWM 调光频率、例如200Hz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shirley:

    我将 PWM 调光频率降至500Hz、但仍然会出现此问题。 在我将 TPS92602更改为新的 TPS92602后、该问题得到了解决。 我仍然不知道是什么导致了这个问题。

    此致
    Janson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janson、

    当 PWM 调光频率为500Hz 时、您能否显示不良器件的波形? 您是否仅看到一个器件存在此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shirley:

    我没有记录电流波形、但波形与我之前连接的波形类似。 到现在为止、我遇到了一个单元。 如果发生其他情况、我会继续观看。

    此致
    Janson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    很抱歉、我仍然不清楚此设备有什么问题。 如果 PWM 频率为500Hz、占空比为1/200、您应该看到6个开关周期是一个 PWM 周期、对吧? 最好是共享波形、以便我可以尝试分析该器件的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有更多问题、只需直接答复即可、它将再次打开。 非常感谢。