请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780EVM
大家好、
我收到了客户关于随附波形的问题。
μs 正常负载波动、反应时间快至200 μ s、但在从电池运行切换到19V 运行时、HPB 反应时间长达53ms。 是否可以使53ms 的速度加快?
如果有解决方案、我将等待您的建议。
此致、
Kenji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:BQ24780EVM
大家好、
我收到了客户关于随附波形的问题。
μs 正常负载波动、反应时间快至200 μ s、但在从电池运行切换到19V 运行时、HPB 反应时间长达53ms。 是否可以使53ms 的速度加快?
如果有解决方案、我将等待您的建议。
此致、
Kenji
尊敬的 Jeff:
很抱歉迟到了回复。
我获得了其他信息。
① HPB μs 当负载在电源#1 (19V)输入期间增加时→B_STAT:82 μ A。
② HPB μs 19V 输入供电电池供电、高负载电流(附加文件中为19V/4A)→B_STAT:53 μ A。
e2e.ti.com/.../BQ24780_0030_Hybrid-Power-Boost_2800_2_2900_.pdf
②;我想 μs 如何将 B_STAT 设置为大约100 μ s。
此致
Kenji