主题中讨论的其他器件: BOOST-PSEMTHR-007、 TPS23880EVM-008、 TPS23880、
我已经构建了 TPS2372评估板的更小尺寸版本、但是当我连接到 POE 开关时、开关不会重新封装器件、也不会提供电源。
将其他 PoE 设备连接到交换机没有问题。
我还连接了一个自卸 PoE 喷油器(48V 直流输入)、该器件工作正常。
Autoclass 被拉低。
该原理图基于参考设计。 目前、我没有任何东西连接到输出端、输出电容为100uF。 我还尝试了 CLASS 电阻器、AMPS_CTL 和 Autoclass 接头的每种组合。
我有多个器件是用同一个电路板和原理图制造的、有些器件确实可以正常工作、但非工作器件上的所有连接看起来都很好、我已经多次更换了 TPS2372芯片。
使用示波器查看时、当以太网线插入插孔时、似乎有一个确定的器件类别、但看起来似乎不成功。