This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410-HB-EVM:抑制热量的理想选择 LMG3410R070子卡

Guru**** 2550390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410-HB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740940/lmg3410-hb-evm-idea-for-suppress-heat-lmg3410r070-daughter-card

器件型号:LMG3410-HB-EVM

℃正在评估 LMG3410-HB-EVM (和 LMG3410-BB-EVM)、但热图将 L2 (电感器)增加到120 μ H 以上。

用户指南中介绍了建议使用散热器和空气流量、但我认为这些想法对于降低 L2温度并不重要。

(L2未降低温度)

请告诉我以下两点问题;

①Is 是否有建议的二级温度测量?

②Please 让我了解一下高侧 GaN 漏极电流的测量方法。

【条件】

・Ω 输入(初级):直流400V

・输出(次级):200V

・μ V PWM:5Vpp

接通负载:0.3~0.5

・输出功率:35W (接通负载:0.3)~100W (接通负载:0.5)

・Fsw:50kHz

・Ta:约℃μ s

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    您的情况下的热电感器可能与以下原因有关:
    该电感器2300HT-151-H-RC 的饱和电流为7.5A、其数据表如下所示。 在5A 平均输出电流加上纹波的情况下、磁芯可能会饱和。
    www.bourns.com/.../2300ht_series.pdf
    2.较高的均方根电流将增加绕组损耗,从而增加绕组温度。
    为了解决该问题、我们建议您在此处更改不同的电感器、或增加开关频率以降低纹波电流。 100kHz 是一个很好的试验。 100kHz 时、电感器温度接近100C。

    很难使用此 EVM 来测量高侧 GaN 漏极电流、因为要实现低环路电感、GaN FET 和直流总线陶瓷电容器放置在靠近电路板的位置。 在 EVM 的电源环路中没有空间放置分流电阻器。
    如果您想设计一个电路板来评估器件漏极电流、我建议您:
    分流电阻器可与低侧 GaN 串联、但会增加电源环路电感并略微影响 GaN FET 的性能。
    2.要使用电流分流器测量高侧 GaN 漏极电流、请务必使用隔离式探针。 还需要高带宽来捕获高 di/dt
    3.如果您想使用 rogowsgi 线圈探头,请确保带宽足够高。
    4.如果您想检查硬开关条件下的开关波形、带电流分流器的升压转换器中的低侧 FET 可以提供相关信息。 与测量降压转换器中的高侧 GaN EFT ID 相比、测量电流更容易。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宾姚-圣

    感谢您的回复、
    如果有任何更新、我将向您提供反馈。

    我还有其他问题、
    是否存在低于 LMG3410-HB-EVM 和 LMG3410-BB-EVM 用户指南规格的测试条件?
    ⇒μ A 输入电流、PWM 输入(频率和占空比)、负载电阻、输出电压和电流
    www.tij.co.jp/.../snvu637.pdf

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    您可以参考图中所示的测试条件。 11-13.

    如果您有更多问题、请告诉我。

    谢谢、

    宾姚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾姚-圣

    很抱歉、如有其他问题、请告诉我以下两点有关 snou140a 用户指南(第17页布局)的信息;

    ①About 您对带电流分流器的低侧 FET 测量的想法是以下测量值并连接 R_shunt 点正确吗?

    如果不正确、请告诉我正确的点。

    低于点②Is Ω 与 PGND 隔离?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    对于添加分流电阻器的第一个问题:

    内部铜层2还具有用于将器件源极连接到 GND 的铜。 如果您想切割铜、还需要切割内层2中的铜。

    需要在低侧 FET 和总线电容器之间添加分流器、而不仅仅是 GND 端子。 所指向的位置仅切断 FET 源与 GND 端子之间的连接、如果插入分流器、则不会提供低 FET 电流信息。

    3.这种方法(切割铜并插入分流器)会将较大的寄生电感引入电源环路、从而导致较大的开关过冲/下冲。 结果将不会是 GaN 的真正/最佳性能。 建议使用良好的布局来构建新的 PCB、以包含电流分流器

    对于第二个问题:

    您突出显示的端接连接到 PGND。  

    如果您有更多问题、请告诉我。

    谢谢、

    宾姚