Other Parts Discussed in Thread: LMG3410-HB-EVM
℃正在评估 LMG3410-HB-EVM (和 LMG3410-BB-EVM)、但热图将 L2 (电感器)增加到120 μ H 以上。
用户指南中介绍了建议使用散热器和空气流量、但我认为这些想法对于降低 L2温度并不重要。
(L2未降低温度)
请告诉我以下两点问题;
①Is 是否有建议的二级温度测量?
②Please 让我了解一下高侧 GaN 漏极电流的测量方法。
【条件】
・Ω 输入(初级):直流400V
・输出(次级):200V
・μ V PWM:5Vpp
接通负载:0.3~0.5
・输出功率:35W (接通负载:0.3)~100W (接通负载:0.5)
・Fsw:50kHz
・Ta:约℃μ s
此致、
Satoshi